Lista de verificación para desarrollar un programa de aplicación de seguridad

Utilice la siguiente lista de verificación para ayudar a mantener la seguridad al crear o modificar un programa de aplicación de seguridad.
✔
Requisitos del sistema
¿Su controlador es compatible con la versión de la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
utilizada para crear el programa de aplicación de seguridad?
¿Se siguieron las pautas de programación durante la creación del programa de aplicación de seguridad?
¿Contiene el programa de aplicación de seguridad solo un diagrama de lógica de escalera?
¿Contiene el programa de aplicación de seguridad solo instrucciones de seguridad?
¿Distingue el programa de aplicación de seguridad claramente entre tags de seguridad y tags estándar?
¿Se utilizan solo tags de seguridad para las rutinas de seguridad?
¿Se ha verificado que las rutinas de seguridad no intenten leer tags estándar o escribir a ellos?
¿Se ha verificado que ningún tag de seguridad esté vinculado mediante alias a tags estándar, y viceversa?
¿Está cada tag de salida de seguridad configurado correctamente y conectado a un canal de salida física?
¿Se ha verificado que todos los tags asignados hayan sido condicionados en la lógica de la aplicación de seguridad?
¿Se han definido los parámetros del proceso que monitorean las rutinas de fallo?
¿Se ha sellado alguna instrucción Add-On de seguridad con una firma de instrucción y registrado la firma de la instrucción de seguridad? Opcional para instrucciones Add-On para usar una sola vez. Las instrucciones Add-On necesarias se reutilizan en varias aplicaciones.
¿Ha medido las posibles ráfagas de alarmas durante la puesta en marcha del sistema y ha cambiado el proyecto si los tiempos de escán medidos no resultan aceptables?
¿Ha revisado el programa un revisor de seguridad independiente, si es necesario?
¿Ha sido documentada y firmada la revisión?
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal