Lista de verificación de salidas de seguridad

Para la programación o puesta en marcha, es posible rellenar una lista de verificación de requisitos específica para cada salida de seguridad del sistema. Este método constituye la única forma de asegurarse de que los requisitos se implementen total y claramente. Esta lista de verificación también se puede utilizar como documentación de la conexión del cableado externo al programa de aplicación.
✔
Requisitos del dispositivo de salida
¿Se han seguido las instrucciones de instalación y las precauciones de conformidad con los estándares de seguridad aplicables?
¿Se han realizado pruebas de validación del proyecto en el sistema y en los dispositivos?
¿Se ha cargado y comparado la configuración de cada dispositivo con la configuración enviada por la herramienta de configuración?
¿Se ha verificado que las salidas de prueba no se estén utilizando como salidas de seguridad?
¿Se han cableado los dispositivos de acuerdo con el estándar de destino y el nivel de seguridad necesario?
¿Se ha verificado que las especificaciones eléctricas del accionador y de la salida son compatibles?
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal