Lista de verificación de entradas de seguridad

Para la programación o puesta en marcha, es posible rellenar una lista de verificación específica para cada entrada de seguridad del sistema. Este método constituye la única forma de asegurarse de que los requisitos se implementen total y claramente. Esta lista de verificación también se puede utilizar como documentación de la conexión del cableado externo al programa de aplicación.
✔
Requisitos del dispositivo de entrada
¿Se han seguido las instrucciones de instalación y las precauciones de conformidad con los estándares de seguridad aplicables?
¿Se han realizado pruebas de validación del proyecto en el sistema y en los dispositivos?
¿Se ejecutan las funciones de control, de diagnóstico y de alarma en secuencia en la lógica de la aplicación?
¿Se ha cargado y comparado la configuración de cada dispositivo con la configuración enviada por la herramienta de configuración?
¿Se han cableado los dispositivos de acuerdo con el estándar de destino y el nivel de seguridad necesario?
¿Se ha verificado que las especificaciones eléctricas del sensor y de la entrada sean compatibles?
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal