ModuleFault
Se aplica a: los ejes (axes) consumido, servo, servovariador y virtual.
ModuleFault es un atributo booleano. Se establece al establecer uno de los bits del atributo Fallos de módulo (module).
Un ModuleFault indica que ha ocurrido un fallo grave con el módulo (module) de movimiento asociado al eje (axis) seleccionado. Generalmente, un ModuleFault afecta a todos los ejes (axes) asociados al módulo (module) de movimiento.
Un ModuleFault ocasiona generalmente la desactivación de todos los ejes (axes) asociados. Para recuperar el sistema de un fallo del módulo (module), es necesario volver a configurar el módulo de movimiento haciendo clic en el botón Restablecer módulo de la ficha Información del módulo, en el cuadro de diálogo de propiedades del módulo de movimiento.
OBSERVACIÓN:
"ModuleFault" y "ModuleFaults" son atributos independientes. ModuleFault indica que ha ocurrido un fallo; ModuleFaults indica el tipo específico de fallo del módulo (module).
Para diagnosticar un ModuleFault para un tipo de eje consumido, compruebe el estado de los ModuleFaults en la aplicación Logix Designer que opera el controlador al que está conectado físicamente el eje consumido.
Para un eje (axis) de tipo virtual, el valor de ModuleFault siempre será cero.
Cuando se produce un ModuleFault, se establece el bit #1 del atributo AxisFault.
Entregue su opinión