Propiedades de módulo (module): general para ETHERNET-MODULE genérico
Use esta ficha para establecer y ver las propiedades del módulo (module) ETHERNET-MODULE genérico.
Esta ficha permite:
- Ver el tipo y la descripción del módulo (module) que se está creando
- Ver el proveedor del módulo (module) que se está creando
- Introducir el nombre del módulo (module)
- Introducir una descripción para el módulo (module)
- Introducir el formato de comunicación para el módulo (module)
- Introducir la dirección IP y el nombre de host para el módulo (module)
- Ver el estado del controlador (controller) en relación con el módulo (module) (sólo se puede ver el estado cuando se está en línea)
Parámetros
Tipo
Muestra el tipo y la descripción del módulo (module) que se está creando (solo lectura).
Proveedor
Muestra el proveedor del módulo (module) que se está creando (solo lectura).
Nombre
Introduzca el nombre del módulo (module).
El nombre debe cumplir el estándar IEC 1131-3. Este campo es obligatorio y debe rellenarse; de lo contrario, se mostrará un mensaje de error cuando salga de la ficha. También se visualiza un mensaje de error si se detecta un nombre duplicado o si introduce un carácter no válido. Si excede la longitud máxima para el nombre que permite el software, se ignorarán los caracteres adicionales.
Estándar de denominación IEC-61131
(Los nombres están compuestos según el estándar IEC-61131, sección 2.1.2.)
Un identificador es una cadena de letras, dígitos y caracteres de subrayado que comienza con una letra o carácter de subrayado. Los caracteres de subrayado son significativos en los identificadores (por ejemplo, A_BCD se interpreta de manera diferente que AB_CD). No se pueden usar múltiples caracteres de subrayado precedentes ni al final, tampoco se puede incorporar múltiples caracteres de subrayado (consecutivos) y no importa si se usan mayúsculas o minúsculas.
CONSEJO:
En Logix Designer, la mayoría de los nombres de los componentes están limitados a 40 caracteres o menos.
Descripción
Introduzca una descripción para el módulo (module) de 128 caracteres como máximo. Puede usar cualquier carácter imprimible en este campo. Si se excede la longitud máxima, el software ignora los caracteres adicionales.
Formato de comunicación
Seleccione el formato de comunicaciones para el módulo (module). Este campo muestra una lista con los formatos de comunicación disponibles para el módulo (module).
Cuando se elige un formato de comunicaciones, también se definen los formatos de configuración para el módulo (module).
(Una vez creado un módulo (module), no se puede cambiar el formato de comunicación. Para cambiar la configuración, hay que borrar y volver a crear el módulo (module)).
Dirección IP
Introduzca la dirección IP del módulo.
Dirección IP
- La dirección de protocolo de Internet (IP) identifica a cada nodo en la red IP (o sistema de redes conectadas). Cada nodo TCP/IP en una red (incluido el módulo (module) Ethernet) debe tener una dirección IP única.
- La dirección IP tiene 32 bits de largo y consta de una sección de ID de red y una sección de ID del host. Cada red es una red Clase A, Clase B o Clase C. La clase de red determina cómo se formatea una dirección IP.
- Cada nodo en la misma red física debe tener una dirección IP de la misma clase y debe tener el mismo ID de red. Cada nodo en la misma red física debe tener un ID de host diferente, lo cual proporciona una dirección IP única.
- Las direcciones IP se escriben como cuatro enteros decimales separados por puntos (es decir, xxx.xxx.xxx.xxx), donde cada entero (o xxx) es un número entre 0 y 255 que proporciona el valor de un byte de la dirección IP.
- El primer octeto de la dirección IP no puede ser 127 ni un número mayor que 223.
Por ejemplo, la dirección IP de 32 bits:
00000011 00000000 00000000 00000001 se escribe de este modo:3.0.0.1.
Distinga la clase de una dirección IP mediante el primer entero en su dirección IP de decimales con puntos, de la siguiente manera:
Rango de primer entero | Clase de red |
0 - 127 | A |
128 - 191 | B |
192 - 223 | C |
224 - 255 | otro |
CONSEJO:
debe especificar una dirección IP o un nombre de host para el módulo (module). No pueden introducirse ambas. Estos ítems se excluyen mutuamente; cuando se elige uno, el otro se inhabilita.
Nombre de host
Introduzca un nombre de host para el módulo (module).
CONSEJO:
debe especificar una dirección IP o un nombre de host para el módulo (module). No pueden introducirse ambas. Estos ítems se excluyen mutuamente; cuando se elige uno, el otro se inhabilita.
CONSEJO:
El parámetro
Nombre de host
no está disponible cuando se configuran dispositivos de seguridad. Los nombres de host requieren la búsqueda de DNS, acción que no está permitida para los dispositivos de seguridad.Parámetros de conexión:
Instancia de entrada
Introduzca el punto de conexión de la entrada para la conexión primaria. El valor predeterminado es 1.
Tamaño de la instancia de entrada
Introduzca el tamaño del ensamblaje de entrada. El valor predeterminado es de 125 words de 32 bits.
Instancia de salida
Introduzca el punto de conexión de la salida para la conexión primaria. El valor predeterminado es 2.
Tamaño de la instancia de salida
Introduzca el tamaño del ensamblaje de salida. El valor predeterminado es de 124 words de 32 bits.
Instancia de configuración
Introduzca el destino de la conexión. El valor predeterminado es 4.
Tamaño de configuración
Introduzca el tamaño del conjunto de configuración. El tipo de datos (data type) de configuración asociado a este módulo (module) tiene un tamaño fijo (400 bytes), pero sólo la cantidad de datos indicada por este parámetro se envía como datos de configuración. El tamaño está comprendido entre 0 y 400 bytes. El valor predeterminado es 0 bytes.
Instancia de entrada de estado
Introduzca el punto de conexión de la entrada para la conexión secundaria. El valor predeterminado es 5.
Tamaño de la entrada de estado
Introduzca el tamaño del conjunto de entrada para la conexión secundaria. El valor predeterminado es 1.
CONSEJO:
este campo se inhabilita si introduce el valor 0 o si lo deja en blanco. Se encuentra oculto si el Formato de comunicaciones no indica una conexión de estado.
Instancia de salida de estado
Introduzca el punto de conexión de salida para la conexión secundaria. El valor predeterminado es 6.
CONSEJO:
este campo se encuentra oculto si el Formato de comunicaciones no indica una conexión de estado.
Entregue su opinión