Cuadro de diálogo Cambiar tipo
Utilice el cuadro de diálogo Cambiar tipo para cambiar el tipo de módulo (module) por otro tipo o revisión de módulo (por ejemplo, cambiar de un módulo Puente 1756-CNB ControlNet a un módulo Puente 1756-CNBR ControlNet, medios redundantes).
Los parámetros se inhabilitan cuando el módulo (module) está en línea y el perfil tiene ediciones pendientes, o bien cuando el módulo está en línea y modo de marcha fijo.
Parámetros
Desde
Muestra el tipo de módulo (module) y la revisión actuales.
Hasta
Tipo
Elija el tipo de módulo (module) al que desea cambiar desde el menú desplegable. La lista de módulos (modules) disponibles incluye todos los tipos de módulo a los que se puede cambiar.
Revisión
Seleccione la revisión mayor del módulo (module) de destino. El menú desplegable enumera las revisiones mayores disponibles asociadas con el tipo de módulo (module) de destino.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Cambiar tipo. El cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) se cierra y se vuelve a abrir con el nuevo tipo de módulo y todas sus propiedades asociadas.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar sus preferencias y cerrar el cuadro de diálogo Cambiar tipo.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre el cuadro de diálogo Cambiar tipo.
Entregue su opinión