Mensajes de emisión a través del puerto serie
Algunos controladores
Logix Designer
están equipados con uno o dos puertos en serie.
CONSEJO:
Las versiones 37 y posteriores de Logix Designer no admiten controladores con puertos en serie. Este tema solo se aplica a las versiones 36 y anteriores de Logix Designer.
Con la aplicación
Logix Designer
versiones 36 y anteriores, puede usar puertos en serie para enviar mensajes de difusión desde un controlador maestro a todos sus controladores esclavos mediante uno de los siguientes protocolos:- DF1 Master
- Módem de radio DF1
- DF1 esclavo
Los messages de emisión se envían a controladores (controllers) de recepción. Debido a esto, puede usar tipos de message de escritura con los messages de emisión. Los tipos de message de escritura incluyen:
- Genéricos CIP
- Escritura de tabla de datos CIP
- Escritura no protegida dePLC-2
- Escritura en pantalla dePLC-3
- Escritura de rango de palabras dePLC-3
- Escritura en pantalla dePLC-5
- Escritura de rango de palabras dePLC-5
- Escritura en pantalla deSLC
Para emitir mensajes a través del puerto en serie
Puede configurar messages de emisión en programas (programs) de lógica de escalera y texto estructurado.
- En lógica de escalera, añada la instrucción y la estructura de Mensaje, y, a continuación, seleccione
para acceder al cuadro de diálogo Configuración de mensajey configurar el mensaje. - En texto estructurado, escriba MSG (aMSG) y, a continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en aMsg y elijaConfigurarpara tener acceso al cuadro de diálogoConfiguración de mensajey poder configurar el mensaje.
Para configurar un mensaje de emisión
- En elOrganizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho en el controlador y elijaPropiedades.Aparece el cuadro de diálogoPropiedades del controlador (controller).
- Seleccione la fichaProtocolo del sistema. Esta ficha solo aparece para los controladores que tienen un puerto en serie.
- En el menúProtocolo, elijaDF1 maestro,DF1 módem de radiooDF1 esclavo.Dependiendo del protocolo que elija, aparecerán diversos parámetros en la pantalla.
- Introduzca la información para el protocolo. Seleccione Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del controlador (controller) - ficha Protocolo del sistema para obtener ayuda.
- SeleccioneAceptar.
- Realice una de estas opciones:
- En su programa de lógica de escalera, seleccione
dentro de la instrucción MSG. - En el programa (program) de texto de estructura, haga clic con el botón derecho del mouse en un Msg y elijaConfigurar.Aparece el cuadro de diálogoConfiguración de mensajecon la fichaConfiguraciónabierta.
- En el menúTipo de mensaje, elija un tipo de mensaje de escritura para habilitar el botónEmitirde la fichaComunicación. Consulte más arriba una lista de tipos de message de escritura.Dependiendo del tipo de message que elija, aparecerán diversos parámetros en la pantalla.
- Configure el resto de los campos y seleccioneAplicar. Seleccione Configuración de las instrucciones de message para obtener ayuda.
- Seleccione la fichaComunicación.
- SeleccioneEmisión.
- En el campo situado junto aEmisión, elija un canal en el menú. El número de canales disponibles depende del controlador (controller).Cuando seleccione el canal 0, la ruta de acceso a mensajes del cuadro de diálogoConfiguración de mensajetendrá como valor predeterminado 2.255. Cuando seleccione el canal 1, la ruta de acceso a mensajes del cuadro de diálogoConfiguración de mensajetendrá como valor predeterminado 3.255. Tenga en cuenta que 255 es la dirección para emisiones.La ruta no está disponible, de modo que no puede introducir manualmente ningún valor de ruta.
- SeleccioneAceptar.
Entregue su opinión