Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del controlador (controller) - ficha Protocolo del sistema

OBSERVACIÓN:
Las versiones 37 y posteriores de Logix Designer no admiten controladores con puertos en serie. Este tema solo se aplica a las versiones 36 y anteriores de Logix Designer.
esta ficha no es visible cuando se configura un controlador (controller) que no tiene un puerto en serie. Por ejemplo, los controladores (controllers) 1756-L7x han sustituido el puerto en serie por un puerto USB de mayor rendimiento para carga y descarga.
El cuadro de diálogo Propiedades del controlador (controller) muestra información de configuración del controlador para el proyecto abierto y, cuando está en línea, para el controlador conectado. La ficha Protocolo del sistema permite configurar el puerto en serie del controlador (controller) para el DF1 maestro, DF1 punto a punto, DF1 módem de radio, DF1 esclavo o DH485. Los parámetros presentes en esta ficha dependen del protocolo seleccionado.
La capacidad de cambiar la configuración en esta ficha puede ser controlada mediante permisos de
FactoryTalk Security
.
CONSEJO:
si desea configurar su sistema para ASCII, haga clic en la ficha Protocolo de usuario.
Parámetros
Los parámetros presentes en esta ficha dependen del protocolo seleccionado.
Parámetros comunes
Protocolo
En el menú seleccione el protocolo. Elija entre DF1 maestro, DF1 de punto a punto (valor predeterminado), DF1 módem de radio, DF1 esclavo, o DH485.
Dirección de estación
Introduzca la dirección de estación actual del puerto en serie al cual queda asociado el protocolo DF1 (DF1 Protocol). Los valores válidos están comprendidos entre 0...254; el valor predeterminado es 0.
Detección de error
Haga clic en uno de los botones para especificar el esquema de detección de errores usado para todos los messages.
  • BCC: el procesador envía y acepta messages que terminan con un byte BCC.
  • CRC: el procesador envía y acepta messages con un CRC de 2 bytes.
Habilitar detección de duplicado
Seleccione esta casilla para habilitar la detección de messages duplicados, lo que hace que el protocolo ignore todos los messages duplicados. Esta opción no está disponible de manera predeterminada.
Parámetros de DF1 maestro
Reintentos de transmisión
Introduzca el número de intentos de transmisión sin obtener una confirmación antes de que el message sea considerado como no entregable. Los valores válidos están comprendidos entre 0...255; el valor predeterminado es 3.
Tiempo de espera de ACK
Introduzca el tiempo que el objeto espera una confirmación de una transmisión de message. Los valores válidos se encuentran en el rango de 0...65.535, en incrementos de 20 ms; el valor predeterminado es 50 (es decir, 50*20 ms, o 1000 ms o 1 segundo).
Espera de message de respuesta
Introduzca el tiempo (en ms) que el maestro esperará después de recibir una confirmación a un message iniciado por el maestro antes de encuestar (polling) el esclavo por una respuesta. Especifique este tiempo en incrementos de 20 ms; el valor predeterminado es 50, es decir, 50*20 ms, 1000 ms ó 1 segundo.
Modo de encuesta
Seleccione un modo de encuesta desde el menú. Las opciones son:
  • Basado en message: no permitir que el esclavo inicie messages.
  • Basado en message: permitir que el esclavo inicie messages.
  • Estándar: varias transferencias de messages por escán de nodo.
  • Estándar: una sola transferencia de message por escán de nodo.
El modo predeterminado es Basado en message, permitiendo que un esclavo inicie messages.
Transmisión de maestro
Seleccione la transmisión de message de maestro que designa cuándo enviar cualquier message DF1 maestro. Las opciones son:
  • Entre encuestas de estación: el maestro transmite un message antes de la siguiente estación.
  • En secuencia de encuestas: el maestro transmite messages sólo cuando el número de estación se encuentra en la lista de encuestas.
La opción predeterminada es Entre encuestas de estación.
Etiqueta (tag) de nodo de encuesta normal
Seleccione el nombre de etiqueta (tag) de la estructura que contiene la lista de nodos de encuesta normal. Use el Examinador de etiquetas (tags) para seleccionar el nombre de etiqueta apropiado.
La etiqueta (tag) predeterminada es <ninguna>
Tamaño de grupo de encuesta normal
Introduzca el número total de estaciones activas encuestadas de la lista de nodos de encuesta. Los valores válidos están comprendidos entre 0...255; el valor predeterminado es 0.
Etiqueta (tag) de nodo de encuesta Prioridad (priority)
Seleccione el nombre de etiqueta (tag) de la estructura para almacenar la lista de nodos de encuesta prioridad (priority). Use el Examinador de etiquetas (tags) para seleccionar el nombre de etiqueta apropiado.
La etiqueta (tag) predeterminada es <ninguna>
Etiqueta (tag) de estación activa
Seleccione el nombre de etiqueta (tag) de la estructura para almacenar el estado (activo/inactivo) de cada nodo. Use el Examinador de etiquetas (tags) para seleccionar el nombre de etiqueta apropiado.
La etiqueta (tag) predeterminada es <ninguna>
Parámetros de DF1 punto a punto
Límite de recepción NAK
Introduzca el número de NAK que el procesador puede recibir en respuesta a un message antes de detener la transmisión. Los valores válidos están comprendidos entre 0...255; el valor predeterminado es 3.
Límite de transmisión ENQ
En el campo Límite de transmisión ENQ, introduzca el número consultas que este controlador (controller) envía al destino del message tras obtener un tiempo de espera ACK interno. Este controlador (controller) no visualizó un ACK del controlador de destino, de forma que se le dará otra oportunidad (enviar ENQ) de respuesta antes de retransmitir completamente el message original.
Los valores válidos están comprendidos entre 0 y 127.
Tiempo de espera de ACK
Introduzca el tiempo que el protocolo espera una confirmación de una transmisión de message. Los valores válidos se encuentran en el rango de 0...65.535, en incrementos de 20 ms; el valor predeterminado es 50 ms (es decir, 50*20 ms, o 1000 ms o 1 segundo).
Respuestas incrustadas
Del menú de respuestas incrustadas, seleccione una de las siguientes.
  • Habilitado: si el controlador (controller) está en medio de la transmisión de un mensaje y simultáneamente recibe un mensaje completo, puede ACK o NAK el mensaje recién recibido dentro del que está enviando actualmente. De esta manera, no es necesario un message por separado con el ACK/NAK.
  • Autodetección: todos los controladores (controllers) Logix pueden reconocer un mensaje incrustado entrante. Una vez que se haya detectado un message incrustado recibido, este controlador (controller) puede transmitir respuestas incrustadas. Este controlador (controller) receptor se comporta igual que si tuviera el campo Respuesta incrustada establecido en Habilitado.
Esta función puede ayudar a reducir el tráfico de messages. El esquema de messages incrustados sólo funciona cuando se encuentra en Full Duplex (debe poder enviar y recibir al mismo tiempo). Al menos un controlador (controller) debe tener HABILITADAS las respuestas incrustadas para invocar esta función.
Parámetros DF1 módem de radio
Habilitar almacenamiento y reenvío
Active esta casilla si desea utilizar la característica Almacenamiento y reenvío. De manera predeterminada, esta casilla no está activada. Cuando está habilitada, la dirección de destino de cualquier mensaje recibido se compara con la tabla de etiqueta (tag) Almacenamiento y reenvío. Si hay una coincidencia, el message se reenvía (re-emite) fuera del puerto.
Almacenar y reenviar etiqueta (tag)
Introduzca el nombre de la etiqueta (tag) de alcance del controlador (controller) que contiene la tabla Almacenamiento y reenvío.
Cada bit representa una dirección de estación. Si el controlador (controller) lee un message destinado a una estación que tiene su bit establecido en esta tabla, éste reenvía el message.
CONSEJO:
para emitir messages, el último bit de la etiqueta (tag) Almacenar y reenvío debe estar establecido en 1 (tabla 15, bit 15).
Parámetros de DF1 esclavo
Reintentos de transmisión
Introduzca el número de intentos de transmisión sin obtener una confirmación antes de que el message sea considerado como no entregable. Los valores válidos están comprendidos entre 0...255; el valor predeterminado es 3.
Tiempo de espera de encuesta de esclavos
Introduzca el tiempo que el maestro esperará una confirmación a un message enviado al esclavo.
Supresión de EOT
Seleccione la casilla de supresión de EOT si desea suprimir la transmisión del símbolo EOT al final de un message esclavo.
Parámetros DH485
Dirección de estación máx
En el campo Dirección de estación máx, introduzca la dirección de nodo más larga en una red DH485.
Los valores válidos están comprendidos entre 0...31; el valor predeterminado es 31.
Factor de retención de testigo
En el campo Factor de retención de testigo, introduzca el número máximo de messages que un nodo puede transmitir en una red DH485 durante el tiempo que tiene el testigo.
Los valores válidos están comprendidos entre 1...4; el valor predeterminado es 1.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del controlador (controller).
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar los cambios.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las ediciones y continuar editando el cuadro de diálogo Propiedades del controlador (controller).
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre la ficha Protocolo del sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal