Ficha Voltios/Hz
Use esta ficha para introducir las frecuencias de codo y los valores de pendiente para los parámetros máximo y mínimo de voltios por hertz.
El gráfico que se muestra a la derecha de este cuadro de diálogo se genera en función de los datos introducidos en los campos situados en la parte izquierda del cuadro de diálogo. Si hace clic en el botón Validar gráfica, podrá evaluar los datos introducidos en el gráfico antes de aplicarlos.
Parámetros
Voltios/Hz
Frecuencia de codo superior
Este valor indica la frecuencia a la que la característica V/Hz empezará a reducir el voltaje del generador en función de la frecuencia del generador. Los valores válidos oscilan entre 15.0 y 90.0 Hz. El valor predeterminado es 57,0 Hz.
Pendiente superior
Este valor indica el régimen en el que la característica V/Hz reducirá el voltaje del generador en función de la frecuencia del generador. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, más rápidamente se descargará el motor primario y más pequeñas serán las variaciones de frecuencia que se produzcan durante las aplicaciones de carga. Los valores válidos oscilan entre 0.0 y 3.0 V/Hz. El valor predeterminado es 1,0 V/Hz.
Frecuencia de codo inferior
Este valor indica la frecuencia a la que la característica V/Hz empezará a reducir el voltaje del generador en el régimen de la pendiente inferior en función de la frecuencia del generador. Los valores válidos oscilan entre 15,0 y 90,0 Hz. El valor predeterminado es 50,0 Hz.
Pendiente inferior
Este valor indica el régimen en el que la característica V/Hz reducirá el voltaje del generador en función de la frecuencia del generador tras sobrepasar la frecuencia de codo inferior. Los valores válidos oscilan entre 0.0 y 3.0 V/Hz. El valor predeterminado es 2,0 V/Hz.
Generador
Frecuencia nominal
Es un valor de solo lectura. Procede de la ficha Generador y sirve para calcular la pendiente real que debe utilizarse.
Validar gráfica
Haga clic en este botón para obtener un gráfico de la curva de V/Hz, basada en los puntos de codo y los valores de pendiente que se han introducido.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión