Ficha Transformadores
Use esta ficha para introducir y configurar las características nominales de los transformadores de voltaje y de corriente.
Tenga en cuenta que Bus B sólo se aplica si se seleccionó una configuración de sincronización de doble disyuntor.
Parámetros
VT generador
Configuración
Este valor permite al módulo (module) CGCM compensar automáticamente los cambios de fase de la configuración del transformador de voltaje. Las opciones son:
- Monofásico
- Triángulo abierto con dos transformadores
- Conexión de estrella de tres hilos (valor predeterminado)
- Conexión de estrella de cuatro hilos
Voltaje primario
Introduzca el valor nominal de voltaje primario del transformador de voltaje del generador conectado a V Gen A, V Gen B y V Gen C del módulo (module) CGCM. Los valores válidos oscilan entre 1,0 V y 30.000,0 V. El valor predeterminado es 480,0 V.
Voltaje secundario
Introduzca el valor nominal de voltaje secundario del transformador de voltaje del generador conectado a V Gen A, V Gen B y V Gen C del módulo (module) CGCM. Los valores válidos oscilan entre 1,0 V y 240,0 V. El valor predeterminado es 120,0 V.
Configuración VT bus
Este valor permite al módulo (module) CGCM compensar automáticamente los cambios de fase de la configuración del transformador de voltaje. Las opciones son:
- Monofásico
- Triángulo abierto con dos transformadores
- Conexión de estrella de tres hilos (valor predeterminado)
- Conexión de estrella de cuatro hilos
- Doble disyuntorCONSEJO: para efectuar la sincronización con dos disyuntores, debe seleccionar Doble disyuntor.
VT bus A
Voltaje primario
Introduzca el valor nominal de voltaje primario del transformador de voltaje de bus conectado a V Bus A, V Bus B y V Bus C del módulo (module) CGCM. Los valores válidos oscilan entre 1,0 V y 30.000,0 V. El valor predeterminado es 480,0 V.
Voltaje secundario
Introduzca el valor nominal de voltaje secundario del transformador de voltaje de bus conectado a V Bus A, V Bus B y V Bus C del módulo (module) CGCM. Los valores válidos oscilan entre 1,0 V y 240,0 V. El valor predeterminado es 120,0 V.
VT bus B
Voltaje primario
Introduzca el valor nominal de voltaje primario del segundo transformador de voltaje de bus conectado a V Bus B y V Bus C del módulo (module) CGCM. Los valores válidos oscilan entre 1,0 V y 30.000,0 V. El valor predeterminado es 480,0 V.
Voltaje secundario
Introduzca el valor nominal de voltaje secundario del segundo transformador de voltaje de bus conectado a V Bus B y V Bus C del módulo (module) CGCM. Los valores válidos oscilan entre 1,0 V y 240,0 V. El valor predeterminado es 120,0 V.
CT generador
Corriente primaria
Introduzca el valor nominal de corriente primaria del transformador de corriente del generador conectado a los terminales I1, I2 e I3 del CGCM. Este valor se utiliza para la medición. Los valores válidos oscilan entre 1,0 A y 60.000,0 A. El valor predeterminado es 500,0 A.
Corriente secundaria
Introduzca el valor nominal de corriente secundaria del transformador de corriente del generador conectado a los terminales I1, I2 e I3 del CGCM. Este valor se utiliza para la medición. Los valores válidos oscilan entre 1,0 A y 5,0 A. El valor predeterminado es 5,0 A.
CT corriente cruzada
Corriente primaria
Introduzca el valor nominal de corriente primaria del transformador de corriente del generador conectado al terminal ID del CGCM. Este valor se utiliza para monitorear la corriente reactiva del generador en aplicaciones en paralelo. Los valores válidos oscilan entre 1,0 A y 60.000,0 A. El valor predeterminado es 500,0 A.
Corriente secundaria
Introduzca el valor nominal de corriente secundaria del transformador de corriente del generador conectado al terminal ID del CGCM. Este valor se utiliza para monitorear la corriente reactiva del generador en aplicaciones en paralelo. Los valores válidos oscilan entre 1,0 A y 5,0 A. El valor predeterminado es 5,0 A.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión