Ficha Seguimiento

Use esta ficha para habilitar y configurar el seguimiento interno, el seguimiento redundante y la velocidad de carrera.
Parámetros
Seguimiento interno
Habilitar seguimiento interno
Seleccione este cuadro de verificación para habilitar el seguimiento interno.
Régimen
Este valor cambia el régimen en el cual el modo de seguimiento interno empareja los modos de control de excitación inactivos con el modo de control de excitación activo. Los valores válidos oscilan entre 1,0 y 80,0 s/FS; el valor predeterminado es 5,0 s/FS.
señal
Este valor cambia el retardo inicial de la función de seguimiento para evitar que el modo de seguimiento ajuste los modos inactivos en una condición no deseada.
Por ejemplo, si durante el modo de funcionamiento AVR, el sensor del transformador de voltaje falla y no se abre, y el modo de seguimiento está configurado para efectuar inmediatamente el seguimiento de la condición de máxima consigna creada por la pérdida de detección, al pasar al modo manual se producirá un voltaje del generador excesivamente alto, aunque se esté en modo FCR. Si se aplica un retardo, se podrá pasar a otro modo de funcionamiento sin que el modo de seguridad pase a un punto de funcionamiento que puede llegar a ser no deseado.
Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 8,0 segundos; el valor predeterminado es 0,5 segundos.
Seguimiento redundante
Régimen
Este valor cambia el régimen en el cual el modo de seguimiento del CGCM redundante empareja los modos de control de excitación inactivos con el modo de control de excitación activo. Los valores válidos oscilan entre 1,0 y 80,0 s/FS; el valor predeterminado es 2,0 s/FS.
señal
Este valor cambia el retardo inicial de la función de seguimiento del CGCM redundante para evitar que el modo de seguimiento ajuste los modos inactivos en una condición no deseada.
Por ejemplo, si durante el modo de funcionamiento AVR, el sensor del transformador de voltaje falla y no se abre, y el modo de seguimiento del CGCM redundante está configurado para efectuar inmediatamente el seguimiento de la condición de máxima consigna creada por la pérdida de detección, al pasar al modo manual del CGCM redundante se producirá un voltaje del generador excesivamente alto, incluso durante el modo FCR. Si se aplica un retardo de seguimiento, se podrá pasar a CGCM redundante sin que el modo de seguridad pase a un punto de funcionamiento que puede llegar a ser no deseado.
Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 8,0 segundos; el valor predeterminado es 0,5 segundos.
Velocidad de carrera
Control AVR
Este valor cambia el régimen en el cual el punto de ajuste de regulación del modo AVR puede ajustarse dentro del rango de ajuste definido para AVR. Los valores válidos oscilan entre 10,0 y 200,0 s/V nominal; el valor predeterminado es 20,0 s/V nominal.
Factor de potencia
Este valor cambia el régimen en el que el punto de ajuste de regulación del modo PF puede ajustarse dentro del rango de ajuste definido para el factor de potencia. Los valores válidos oscilan entre 10,0 y 200,0 s/1,0 PF; el valor predeterminado es 20,0 s/1,0 PF.
Control VAR
Este valor cambia el régimen en el que el punto de ajuste de regulación del modo VAr puede ajustarse dentro del rango de ajuste definido para potencia reactiva. Los valores válidos oscilan entre 10,0 y 200,0 s/kVA nominal; el valor predeterminado es 20,0 s/kVA nominal.
Control manual (FCR)
Este valor cambia el régimen en el que el punto de ajuste de regulación del modo FCR puede ajustarse dentro del rango de ajuste definido para FCR. Los valores válidos oscilan entre 10,0 y 200,0 s/I campo nominal; el valor predeterminado es 20,0 s/I campo nominal.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal