Ficha OEL

Use esta ficha para configurar los valores de límite de sobreexcitación. Introduzca los valores para el límite de sobreexcitación según las recomendaciones del fabricante del generador. Los valores que introduzca representan los umbrales y los retardos necesarios para limitar la sobreexcitación y evitarán que el generador/excitador se caliente excesivamente.
En esta ficha, puede optar por ver el límite de sobreexcitación en línea o el de fuera de línea.
Para el límite de sobreexcitación en línea, la altura de la barra superior se determina mediante los puntos de ajuste de nivel alto y de nivel medio, y su longitud se determina mediante el retardo de nivel alto. La altura de la segunda barra se determina mediante los puntos de ajuste de nivel medio y de nivel bajo, y su longitud se determina mediante el retardo de nivel medio. El punto de ajuste de nivel bajo se extiende de forma continua.
Para el límite de sobreexcitación fuera de línea, la altura de la barra superior se determina mediante los puntos de ajuste de nivel alto y de nivel bajo, y su longitud se determina mediante el retardo de nivel alto. La altura de la segunda barra se determina mediante el punto de ajuste de nivel bajo, que se extiende de forma continua.
Parámetros
Habilitar límite de sobreexcitación
Seleccione este cuadro de verificación para habilitar el límite de sobreexcitación.
Límite de sobreexcitación
CONSEJO: los valores introducidos para los puntos de ajuste se verifican entre sí. Es decir, Punto ajuste alto nivel >= Punto ajuste nivel medio >= Punto ajuste nivel bajo.
En línea
Punto ajuste alto nivel
Los valores válidos oscilan entre 0,0 A y 9999,0 A. El valor predeterminado es 30,0 A.
Retardo de nivel alto
Los valores válidos oscilan entre 0.0 y 60.0 segundos. El valor predeterminado es 2,0 segundos.
Punto ajuste nivel medio
Los valores válidos oscilan entre 0,0 A y 9999,0 A. El valor predeterminado es 15,0 A.
Retardo de nivel medio
Los valores válidos oscilan entre 0.0 y 120.0 segundos. El valor predeterminado es 10,0 segundos.
Punto ajuste nivel bajo
Los valores válidos oscilan entre 0,0 A y 9999,0 A. El valor predeterminado es 10,0 A.
Fuera de línea
Punto ajuste alto nivel
Los valores válidos oscilan entre 0,0 A y 9999,0 A. El valor predeterminado es 20,0 A.
Retardo de nivel alto
Los valores válidos oscilan entre 0.0 y 10.0 segundos. El valor predeterminado es 2,0 segundos.
Punto ajuste nivel bajo
Los valores válidos oscilan entre 0,0 A y 9999,0 A. El valor predeterminado es 10,0 A.
Validar gráfica
Haga clic en este botón para actualizar el gráfico del límite de sobreexcitación actual según los valores introducidos.
Gráfica en línea/Gráfica fuera de línea
Haga clic en este botón para alternar entre las visualizaciones de los gráficos en línea y fuera de línea del límite de sobreexcitación. La etiqueta de este botón varía según el gráfico que esté visualizando.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal