Ficha Cargar compartida
Use esta ficha para introducir los valores de carga compartida.
Parámetros
Voltaje de escala total
Éste es el valor que alcanzará la salida de carga compartida cuando el generador produzca una potencia de 1 kW por unidad. Este cálculo se basa en el cálculo de kVA del generador. Los valores válidos oscilan entre 0 y 4.0 V (predeterminado).
Límite
Valor correspondiente a la cantidad de cambio p.u. permitida en la salida de la carga compartida por unidad de tiempo. Los valores válidos oscilan entre 0 y 1,0 p.u.; el valor predeterminado es 0,3 p.u.
Régimen
Valor correspondiente al tiempo necesario para la salida de la carga compartida para cambiar la cantidad p.u. Los valores válidos oscilan entre 0 y 100,0 s/Watts nominal; el valor predeterminado es 10,0 s/Watts nominal.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión