Ficha Frecuencia
Use esta ficha para introducir los valores de sobrefrecuencia y subfrecuencia.
Parámetros
Sobrefrecuencia
Punto de ajuste
Este valor establece el punto de ajuste de sobrefrecuencia del generador a partir del cual el CGCM reconocerá una condición de sobrefrecuencia e iniciará la temporización para desconectar, según el valor de retardo de sobrefrecuencia. Los valores válidos oscilan entre 30,00 y 70,00 Hz; el valor predeterminado es 60,50 Hz.
señal
Este valor establece el tiempo que debe transcurrir para notificar y, si está configurado, desconectar el relé de la salida donde se produjo el fallo, una vez excedido el punto de ajuste de sobrefrecuencia del generador. Los valores válidos oscilan entre 0,10 y 300,00 segundos; el valor predeterminado es 1,00 segundo.
Subfrecuencia
Punto de ajuste
Este valor establece el punto de ajuste de subfrecuencia del generador a partir del cual el CGCM reconocerá una condición de subfrecuencia e iniciará la temporización para desconectar, según el valor de retardo de subfrecuencia. Los valores válidos oscilan entre 30,00 y 70,00 Hz; el valor predeterminado es 59,00 Hz.
señal
Este valor establece el tiempo que debe transcurrir para notificar y, si está configurado, desconectar el relé de la salida donde se produjo el fallo, una vez excedido el punto de ajuste de subfrecuencia del generador. Los valores válidos oscilan entre 0,10 y 300,00 segundos; el valor predeterminado es 1,00 segundo.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión