Instrucciones de configuración de movimiento

Las instrucciones de Configuración contienen todas las instrucciones de movimiento que se utilizan para establecer y aplicar los parámetros de configuración servo a un eje. Este grupo de instrucciones contiene instrucciones de diagnóstico de conexión e instrucciones de ajuste.
Utilice las instrucciones de configuración de movimiento para ajustar un eje y ejecutar pruebas de diagnóstico en el sistema servo. Las pruebas incluyen:
  • Una prueba de conexión de codificador del motor
  • Una prueba de conexión de codificador
  • Una prueba de marcador
  • Una prueba de conmutación (solo para motores PM)
  • Determinar parámetros importantes del motor
Instrucciones disponibles
Diagrama de escalera y texto estructurado
Bloque de funciones
No disponible
IMPORTANTE: Las etiquetas usadas del atributo de control de movimiento en las instrucciones solo se deberían usar una vez. Si se vuelve a usar la etiqueta de control de movimiento en otras instrucciones puede ocasionarse una operación inesperada. Esto podría resultar en daños al equipo o lesiones al personal.
Las instrucciones de Configuración contienen todas las instrucciones de movimiento que se utilizan para establecer y aplicar los parámetros de configuración servo a un eje. Este grupo de instrucciones contiene instrucciones de diagnóstico de prueba de conexión e instrucciones de ajuste.
Utilice las instrucciones de configuración de movimiento para ajustar un eje y ejecutar pruebas de diagnóstico en el sistema servo. Estas pruebas incluyen:
  • Una prueba de conexión de codificador del motor.
  • Una prueba de conexión de codificador.
  • Una prueba de marcador
  • Una prueba de conmutación (solo para motores PM)
  • Determinar parámetros importantes del motor
Las instrucciones de configuración de movimiento son:
Si desea:
Utilice esta instrucción:
Calcular un conjunto completo de ganancias de servo y límites dinámicos a partir de una instrucción MRAT ejecutada anteriormente.
La instrucción MAAT también actualiza el módulo servo con los parámetros de ganancia nuevos.
MAAT
Comandar el módulo servo que ejecute un perfil de movimiento de ajuste para un eje.
MRAT
Aplicar los resultados de una instrucción MRHD ejecutada anteriormente.
La instrucción MAHD genera un conjunto nuevo de polaridades de codificador y servo a partir de la dirección del movimiento observada durante la instrucción MRHD.
MAHD
Comandar el módulo servo que ejecute una de las tres pruebas de diagnóstico en un eje.
MRHD
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal