Atributos del bloque de configuración de módulo

Los siguientes colecciones de atributos Clase de módulo se almacenan en el controlador y se mandan al módulo como parte de la configuración de bloque del servicio Envío_abierto.
Los ejes habilitados en modo de prueba de eje no simulan estos atributos del variador.
Bits de configuración
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - Todos
BYTE
0
-
-
Asignación de bits:
0 = Verificar la estructura de alimentación (O/D)
1 = Bit de seguridad de red válido (O/D)
2 = Permitir seguridad de red (O/D)
3…7 = Reservado
Este atributo es una colección de bits que se usan en la configuración de un dispositivo asociado de CIP Motion. Cada bit es verdadero o falso.
  • El bit de 'Verificar la estructura de alimentación' se usa para controlar si algún variador realiza una comprobación de "clave extendida" contra su ID de clase de variador.
  • El bit de 'Bit de seguridad de red válido' determina si el bit de 'Permitir seguridad de red' (bit 2) de este atributo es válido y si lo ha aplicado el variador.
  • El bit de 'Permitir seguridad de red' determina si el variador tiene permiso para aceptar la solicitud de servicio Proponer_TUNID del controlador de seguridad para establecer una propiedad segura y las conexiones de subsecuentes de seguridad.
ID de la clase de alimentación del variador
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - D
DINT
0
-
-
ID única de la estructura de alimentación se usa para verificar si la estructura de alimentación seleccionada por el usuario coincide con el dispositivo del variador.
Si la estructura de alimentación varía con las instancias axiales de un dispositivo del accionamiento de múltiples ejes, se aplicará un valor de 0 a este atributo y el controlador usará la ID de eje de la estructura de alimentación del variador para verificar que la estructura de alimentación asociada coincide con cada eje.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal