Raíz cuadrada (SQRT)
En esta tabla se especifican los controladores y las aplicaciones compatibles con esta instrucción.
Arquitectura | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de seguridad |
|---|---|---|
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Sí | No |
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Sí | Sí |
La instrucción SQRT y el operador calculan la raíz cuadrada de Origen y colocan el resultado en Dest.
CONSEJO:
En la versión 36 de Logix Designer, el mnemónico de esta instrucción ha cambiado de SQR a SQRT.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Diagrama de bloque de funciones
El Diagrama del bloque de funciones es compatible con estos elementos:
Bloque FBD

Función FBD
CONSEJO:
La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.

Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
CONSEJO:
Use SQRT como un operador en una expresión para calcular el mismo resultado. Consulte Structured Text Syntax para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones y las asignaciones en el texto estructurado.
Operandos
IMPORTANTE:
Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
- Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
- Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
- A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Existen reglas de conversión de datos para utilizar diversos tipos de datos numéricos en una instrucción. Consulte Conversiones de datos.
Diagrama de lógica de escalera
Operando | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Source | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL | inmediato etiqueta | Calcula la raíz cuadrada de este valor. |
Dest | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL | etiqueta | Etiqueta para almacenar el resultado de la instrucción. |
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
SQRT | FBD_MATH_ADVANCED | etiqueta | Estructura de SQRT |
Estructura de FBD_MATH_ADVANCED
Miembros de entrada | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
EnableIn | BOOL | Habilita la entrada. Si no está en falso, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan. El valor predeterminado es verdadero. |
Source | REAL | Encuentra la raíz cuadrada de este valor. |
Miembros de salida | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
EnableOut | BOOL | Indica si la instrucción se ejecutó sin fallos al ser habilitada. |
Dest | REAL | Resultado de la instrucción. |
Función FBD
CONSEJO:
La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Operando de entrada (pin a la izquierda) | Tipo de datos Solo para controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Descripción |
|---|---|---|
SourceA | SINT USINT INT UINT DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL | Calcula la raíz cuadrada de este valor. |
Operando de salida (pin a la derecha) | Tipo de datos Solo para controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Descripción |
|---|---|---|
Dest | DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL | Resultado de la función. |
Consulte Funciones FBD.
Descripción
Si Dest no es LREAL/REAL, la instrucción gestiona la parte fraccionaria del resultado de la siguiente manera:
Si Source es: | (Para los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570) La parte fraccionaria del resultado: | Ejemplo | (Para los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590) La parte fraccionaria del resultado: | Ejemplo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cualquier valor/etiqueta de entero elemental | Truncar | Source | DINT | 3 | Rounds | Source | DINT | 3 |
Dest | DINT | 1 | Dest | DINT | 2 | |||
cualquier valor/etiqueta de punto flotante | Redondear | Source | REAL | 3,0 | Rounds | Source | REAL | 3.0 |
Dest | DINT | 2 | Dest | DINT | 2 | |||
Si Source es negativo, la instrucción toma el valor absoluto de Source antes de calcular la raíz cuadrada.
Para los controladores
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370 y GuardLogix
5570, si Origen es un tipo de datos entero y Dest es un tipo de datos entero, la instrucción trunca el resultado. Por ejemplo, si el valor entero de Source es 3, el resultado es 1,732 y el valor de Dest se convierte en 1.Si Source es un tipo de datos real y Dest es un tipo de datos entero, la instrucción redondea el resultado. Por ejemplo, si el valor real de Source es 3,0, el resultado es 1,732 y el valor de Dest se convierte en 2.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
Controladores | Afecta a las marcas de estado matemáticas |
|---|---|
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580 | Condicional |
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Sí |
Consulte Marcas de estado matemático.
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
La condición de entrada de renglón es falsa | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. |
La condición de entrada de renglón es verdadera | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. Dest = raíz cuadrada de Source. |
Post-escaneado | N/A |
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
EnableIn es falso | Establecer EnableOut a EnableIn. |
EnableIn es verdadero | Dest. = raíz cuadrada de Source. Si se produce un desbordamiento Borrar EnableOut a falso else Establecer EnableOut a verdadero |
Primera ejecución de instrucción | N/A |
Primer escaneado de instrucción | N/A |
Post-escaneado | N/A |
Función FBD
CONSEJO:
La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
Escaneado normal | Dest = raíz cuadrada de Source |
Primera ejecución de instrucción | N/A |
Primer escaneado de instrucción | N/A |
Post-escaneado | N/A |
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera

Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD

Función FBD

Texto estructurado
REAL_dest := SQRT(INT_src);
Entregue su opinión