Funciones FBD
Esta información se aplica a los controladores
Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580 y GuardLogix
5580.Las funciones FBD se implementan según IEC 61131-3, Edición 3. Las funciones aritméticas y numéricas se proporcionan en el lenguaje del Diagrama de bloque de funciones. Los lenguajes de Diagrama de escalera y Texto estructurado incluyen operadores y funciones aritméticos y numéricos.
Las funciones FBD tienen una o más entradas y una salida. En comparación con los bloques de funciones FBD, las funciones FBD se implementan de manera que sean más eficaces, tengan un menor impacto y usen menos recursos del sistema a la hora de ponerlas en funcionamiento.
Funciones FBD
- Todas las entradas y salidas son necesarias. Todas las entradas deben ser de un tipo de datos compatible.
- No tienen etiquetas de respaldo ni tipos de datos predefinidos. Los valores de entrada conectados no se convierten en tipos de datos predefinidos.
- No tienen bits EnableIn y siempre se ejecutan.
Ejemplo: Función Sumar

Entregue su opinión