Comportamiento de eje de conversor no regenerativo

Cuando se asocia el objeto Eje del dispositivo de movimiento con un conversor no regenerativo de CIP Motion, el diagrama de estado de Control activo se reduce al siguiente diagrama. Las zonas sombreadas muestran la asignación de los estados de eje a los estados correspondientes de objeto de identidad. Las transiciones de estado que acaban en casillas sombreadas pueden realiza transición a cualquier estado de eje dentro de la casilla.
Motion Device Axis Object State Model (Converter)
CONSEJO: *El estado en espera específico de suspensión después de un Restablecimiento de fallo se determina al aplicar las reglas de precedencia de transición de estado de restablecimiento de fallo.
En la tabla que figura más abajo se definen claramente las transiciones válidas para el modelo de estado de eje de un eje del conversor no regenerativo de CIP Motion:
Estado actual
Evento
Condiciones
Estado siguiente
Desactivado
Encendido
Autoprueba
Autoprueba
Autoprueba completa
Inicialización
Inicialización
Fallo de inicialización
Fallo mayor
Inicialización
Inicialización completa
Carga previa
Desactivación
Fallo mayor
Fallo mayor
Desactivación
Restablecimiento de desactivación
Carga previa
Arranque inhibido
Desactivación
Desactivación
Arranque inhibido
Fallo mayor
Fallo mayor
Arranque inhibido
Error de deslizamiento de freno, fallo mayor
SI = 0
Invalidación
Arranque inhibido
Inhibiciones despejadas
Carga previa
Carga previa
Inhibición de arranque
Arranque inhibido
Carga previa
Desactivación
Desactivación
Carga previa
Fallo mayor
Fallo mayor
Carga previa
Carga de bus
Ejecutando
Fallo mayor
Restablecimiento de fallos
Desactivación = 1
Desactivación
Fallo mayor
Restablecimiento de fallos
Desactivación = 0
Carga previa
Fallo mayor
Reconexión
Inicialización
Ejecutando
Sin carga de bus
Carga previa
Ejecutando
Desactivación
Desactivación
Ejecutando
Fallo mayor
Fallo mayor
Cualquier estado
Conexión cerrada
Inicialización
Cualquier estado
Pérdida de conexión
Fallo mayor
Modo de prueba de eje
L5K_RM003_OperationalDiagramAxisTestMode_3_v36
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador simulan estas transiciones de un eje del conversor no regenerativo de CIP Motion.
Estado actual
Evento
Condiciones
Estado siguiente
Compatibilidad con el modo de prueba de eje
(Configuración del modo de prueba)
Desactivado
Encendido
Inicialización
Bucle de retorno del controlador: V35
Inicialización
Inicialización
Completo
Ejecutando
Bucle de retorno del controlador: V35
Ejecutando
Desactivación
Desactivación = 1
Desactivación
Bucle de retorno del controlador: V35
Desactivación
Restablecimiento de desactivación
Desactivación = 0
Ejecutando
Bucle de retorno del controlador: V35
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal