Modelo solo de comportamiento del eje de retroalimentación

Cuando el Eje de control de movimiento no controla activamente el movimiento del eje (Modo de control = Sin control), el diagrama de estado se reduce al siguiente diagrama para un eje solo de retroalimentación o para un tipo de dispositivo de Codificador de CIP Motion. Las zonas sombreadas muestran la asignación de los estados de eje a los estados correspondientes de objeto de identidad. Las transiciones de estado que acaban en casillas sombreadas pueden realiza transición a cualquier estado de eje dentro de la casilla.
Motion control Axis Object State Model (Feedback Only)
CONSEJO: *El estado en espera específico de suspensión después de un Restablecimiento de fallo se determina al aplicar las reglas de precedencia de transición de estado de restablecimiento de fallo.
En esta tabla se definen las transiciones válidas para el modelo de estado de eje, de un eje de Solo retroalimentación o un Codificador de CIP Motion:
Estado actual
Evento
Condiciones
Estado siguiente
Desactivado
Encendido
Autoprueba
Autoprueba
Autoprueba completa
Inicialización
Inicialización
Fallo de inicialización
Fallo mayor
Inicialización
Inicialización completa
Arranque inhibido
Desactivación
Fallo mayor
Fallo mayor
Desactivación
Restablecimiento de desactivación
Arranque inhibido > 0
Arranque inhibido
Desactivación
Restablecimiento de desactivación
Arranque inhibido > 0
Ejecutando
Arranque inhibido
Desactivación
Desactivación
Arranque inhibido
Fallo mayor
Fallo mayor
Arranque inhibido
Inhibiciones despejadas
Ejecutando
Fallo mayor
Restablecimiento de fallos
Desactivación = 1
Desactivación
Fallo mayor
Restablecimiento de fallos
Desactivación = 0
Arranque inhibido > 0
Arranque inhibido
Fallo mayor
Restablecimiento de fallos
Desactivación = 0
Arranque inhibido = 0
Ejecutando
Fallo mayor
Reconexión
Inicialización
Ejecutando
Desactivación
Desactivación
Ejecutando
Fallo mayor
Fallo mayor
Cualquier estado
Conexión cerrada
Inicialización
Cualquier estado
Pérdida de conexión
Fallo mayor
Modo de prueba de eje
L5K_RM003_OperationalDiagramAxisTestMode_2_v36
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador simulan estas transiciones para el modelo de estado del eje de un eje de solo retroalimentación o de un codificador de movimiento CIP.
Estado actual
Evento
Condiciones
Estado siguiente
Compatibilidad con el modo de prueba de eje
(Configuración del modo de prueba)
Desactivado
Encendido
Inicialización
Bucle de retorno del controlador: V35
Inicialización
Inicialización
Completo
Ejecutando
Bucle de retorno del controlador: V35
Ejecutando
Desactivación
Desactivación = 1
Desactivación
Bucle de retorno del controlador: V35
Desactivación
Restablecimiento de desactivación
Desactivación = 0
Ejecutando
Bucle de retorno del controlador: V35
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal