Modelo de comportamiento del eje de control activo
El Modelo de estado del objeto del eje de control de movimiento se basa en elementos de los modelos de estado estándar S88 y Pack/ML. El atributo Estado del eje CIP (ID de atributo = 650) indica el estado actual de la instancia del Objeto del eje de control de movimiento. Las transiciones de estado pueden iniciarse directamente mediante el mecanismo de solicitud de control de eje o mediante las condiciones que se producen en el controlador o en el dispositivo de movimiento durante el funcionamiento.
El diagrama muestra los estados de funcionamiento básicos del Objeto del eje de control de movimiento cuando controla activamente el movimiento del eje (Modo de control != Sin control) o, en el caso de un convertidor regenerativo (G), cuando controla activamente la potencia o, en el caso de una sección de seguimiento (X), cuando controla activamente la corriente para los transportadores residentes. Las zonas sombreadas muestran la asignación de los estados de eje a los estados correspondientes de objeto de identidad. Las transiciones de estado que acaban en casillas sombreadas pueden realiza transición a cualquier estado de eje dentro de la casilla.

CONSEJO:
* El estado de espera específico después de un restablecimiento de fallo se determina aplicando las reglas de precedencia de transición de estado de restablecimiento de fallo definidas al final de esta sección.
** Cuando un eje se encuentra en estado Detenido o de Fallo mayor con par de mantenimiento (como resultado de una parada de categoría 2), los siguientes eventos harán que el eje realice la transición al estado de Detención o Invalidación. Una condición de inhibición de arranque ejecuta la acción de detención configurada desde la Acción de detención, pero siempre fuerza un estado final de deshabilitado de la estructura de potencia. Una solicitud de deshabilitación ejecuta la acción de detención configurada, lo que dejará la estructura de potencia del eje en la condición de retención activa o deshabilitada. Una solicitud de apagado ejecuta inmediatamente un paro por inercia, deshabilita la estructura de potencia del inversor y puede ejecutar la acción de apagado configurada si es compatible.
*** Cuando un eje que se encuentra en el estado de Arranque inhibido experimenta la eliminación de todas las Inhibiciones de arranque y la afirmación del error de deslizamiento de freno que está configurada como un fallo mayor, el eje se habilita y realiza la transición al estado de Invalidación. Ejecuta la Acción de fallo de error de deslizamiento de freno configurada. De forma similar, cuando un eje en el estado Detenido sin par de mantenimiento (PS=0) experimenta la afirmación de el Error de deslizamiento de freno que está configurada como un fallo mayor, el eje se habilita y realiza la transición al estado de Invalidación. Ejecuta la Acción de fallo de error de deslizamiento de freno configurada.
Las transiciones válidas para el modelo de estado de eje se definen en la siguiente tabla:
Estado actual | Evento | Condiciones | Estado siguiente |
|---|---|---|---|
Desactivado | Encendido | Autoprueba | |
Autoprueba | Autoprueba completa | Inicialización | |
Inicialización | Fallo de inicialización | Fallo mayor | |
Inicialización | Inicialización completa | Carga previa | |
Desactivación | Fallo mayor | Fallo mayor | |
Carga previa | Desactivación | Desactivación | |
Carga previa | Fallo mayor | Fallo mayor | |
Carga previa | Carga de bus | Detenido | |
Arranque inhibido | Desactivación | Desactivación | |
Arranque inhibido | Fallo mayor | Fallo mayor | |
Arranque inhibido | Fallo mayor de error de deslizamiento de freno*** | Inhibición de arranque = 0 | Invalidación |
Arranque inhibido | Inhibiciones despejadas | Detenido | |
Fallo mayor | Desactivación** | Estructura de potencia habilitada = 1 | Invalidación |
Fallo mayor | Deshabilitación** | Estructura de potencia habilitada = 1 | Invalidación |
Fallo mayor | Inhibición de arranque** | Estructura de potencia habilitada = 1 | Invalidación |
Fallo mayor | Restablecimiento de fallos | Desactivación = 1 | Desactivación |
Fallo mayor | Restablecimiento de fallos | Desactivación = 0 Carga del bus de CC = 0 | Carga previa |
Fallo mayor | Restablecimiento de fallos | Desactivación = 0 Carga del bus de CC = 1 Inhibición de arranque > 0 | Arranque inhibido |
Fallo mayor | Restablecimiento de fallos | Desactivación = 0 Carga del bus de CC = 1 Inhibición de arranque = 0 | Detenido |
Fallo mayor | Reconexión | Inicialización | |
Detenido | Desactivación** | Estructura de potencia habilitada = 1 | Detención |
Detenido | Deshabilitación** | Estructura de potencia habilitada = 1 | Detención |
Detenido | Inhibición de arranque** | Estructura de potencia habilitada = 1 | Detención |
Detenido | Inhibición de arranque | Estructura de potencia habilitada = 0 | Inhibición de arranque |
Detenido | Sin carga de bus | Carga previa | |
Detenido | Desactivación | Desactivación | |
Detenido | Fallo mayor | Fallo mayor | |
Detenido | Fallo mayor de error de deslizamiento de freno*** | Estructura de potencia habilitada = 0 | Invalidación |
Detenido | Fallo mayor | Estructura de potencia habilitada = 1 | Invalidación |
Detenido | Habilitar | Iniciando | |
Detenido | Prueba (activa) | Iniciando | |
Iniciando | Desactivación | Desactivación | |
Iniciando | Fallo mayor | Invalidación | |
Iniciando | Deshabilitar | Detención | |
Iniciando | Inicio completo | En proceso = 0 | Ejecutando |
Iniciando | Inicio completo | En proceso = 1 | Prueba |
Detención | Parada completa | Desactivación = 0 | Detenido |
Detención | Parada completa | Desactivación = 1 | Desactivación |
Detención | Fallo mayor | Invalidación | |
Detención | Habilitar | Habilitación de arranque rápido = 1 | Iniciando |
Invalidación | Parada completa | Fallo mayor | |
Invalidación | Restablecimiento de fallos | Detención | |
Prueba | Desactivación | Detención | |
Prueba | Fallo mayor | Invalidación | |
Prueba | Deshabilitar | Detención | |
Prueba | Prueba completa | Detención | |
Ejecutando | Desactivación | Detención | |
Ejecutando | Fallo mayor | Invalidación | |
Ejecutando | Deshabilitar | Detención | |
Cualquier estado | Conexión cerrada | Inicialización | |
Cualquier estado | Pérdida de conexión | Fallo mayor | |
** Cuando un eje se encuentra en estado Detenido o de Fallo mayor con par de mantenimiento (como resultado de una parada de categoría 2), el eje realiza la transición al estado de Detención o Invalidación. Una condición de inhibición de arranque ejecuta la acción de detención configurada desde la Acción de detención, pero siempre fuerza un estado final de deshabilitado de la estructura de potencia. Una solicitud de deshabilitación ejecuta la acción de detención configurada, lo que dejará la estructura de potencia del eje en la condición de retención activa o deshabilitada. Una solicitud de apagado ejecuta inmediatamente un paro por inercia, deshabilita la estructura de potencia del inversor y puede ejecutar la acción de apagado configurada si es compatible. *** Cuando un eje que se encuentra en el estado de Arranque inhibido experimenta la eliminación de todas las Inhibiciones de arranque y la afirmación del error de deslizamiento de freno que está configurada como un fallo mayor, el eje se habilita y realiza la transición al estado de Invalidación. Ejecuta la Acción de fallo de error de deslizamiento de freno configurada. De forma similar, cuando un eje en el estado Detenido sin par de mantenimiento (PS=0) experimenta la afirmación de el Error de deslizamiento de freno que está configurada como un fallo mayor, el eje se habilita y realiza la transición al estado de Invalidación. Ejecuta la Acción de fallo de error de deslizamiento de freno configurada. | |||
Modo de prueba de eje

Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido como Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador simulan estas transiciones para el Modelo de estado de eje.
Estado actual | Evento | Condiciones | Estado siguiente | Compatibilidad con el modo de prueba de eje (Configuración del modo de prueba) |
|---|---|---|---|---|
Desactivado | Encendido | Inicialización | Bucle de retorno del controlador: V35 | |
Inicialización | Inicialización Completo | Detenido | Bucle de retorno del controlador: V35 | |
Detenido | Habilitar | Ejecutando | Bucle de retorno del controlador: V35 | |
Detenido | Desactivación | Desactivación = 1 | Desactivación | Bucle de retorno del controlador: V35 |
Detenido | STO deshabilitado | STO activo = 1 | Arranque inhibido | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Detenido | Fallo mayor | Fallo mayor | Bucle de retorno del controlador: V36 | |
Ejecutando | Deshabilitar | Detenido | Bucle de retorno del controlador: V35 | |
Ejecutando | Fallo mayor | Fallo mayor | Bucle de retorno del controlador: V36 | |
Desactivación | Restablecimiento de desactivación | Desactivación = 0 STO activo = 0 | Detenido | Bucle de retorno del controlador: V35 |
Desactivación | Restablecimiento de desactivación | Desactivación = 0 STO activo = 1 | Arranque inhibido | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Desactivación | Fallo mayor | Fallo mayor | Bucle de retorno del controlador: V36 | |
Arranque inhibido | Desactivación | Desactivación | Bucle de retorno del controlador: V36 | |
Arranque inhibido | Fallo mayor | Fallo mayor | Bucle de retorno del controlador: V36 | |
Arranque inhibido | STO habilitado | STO activo = 0 | Detenido | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Fallo mayor | Restablecimiento de fallos | Desactivación = 0 STO activo = 1 | Desactivación | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Fallo mayor | Restablecimiento de fallos | Desactivación = 0 STO activo = 1 | Arranque inhibido | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Fallo mayor | Restablecimiento de fallos | Desactivación = 0 STO activo = 0 | Detenido | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Entregue su opinión