Crear una cuadrícula de datos
Cree una cuadrícula de datos que muestre las propiedades del motor, incluyendo: velocidad, aceleración y par.
Requisitos previos
- Cree la cuadrícula de datos:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la cuadrícula de datos, seleccioney escriba
MotorDataGrid. - EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreModeloy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Configure la columna del nombre del motor:
- EnPropiedades, haga doble clic enColumnaDeCuadrículaDeDatos1y escribaMotorNameCol
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entre la propiedadTextoyCONSEJO: Para seleccionar el atributo@BrowseName, puede seleccionarlo en el menú desplegableAtributoque aparece en la parte inferior.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree un vínculo dinámico entre la propiedadOrdenar poryCONSEJO: Para seleccionar el atributo@BrowseName, puede seleccionarlo en el menú desplegableAtributoque aparece en la parte inferior.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablecerTítuloenMotor Name
- Cree la columna de velocidad del motor:
- EnPropiedades, junto aColumnas, seleccioney seleccione
Columna de texto. - Haga doble clic en el nombre de la columna y escribaMotorSpeedCol
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entreTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablecerTítuloenSpeed
- Cree la columna de aceleración del motor:
- EnPropiedades, junto aColumnas, seleccioney seleccione
Columna de texto. - Haga doble clic en el nombre de la columna y escribaMotorAccelerationCol
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entreTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablecerTítuloenAcceleration
- Cree la columna de par de motor:
- EnPropiedades, junto aColumnas, seleccioney seleccione
Columna de texto. - Haga doble clic en el nombre de la columna y escribaMotorTorqueCol
- EnPlantillaDeElementoDeDatos, cree un vínculo dinámico entre la propiedadTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Establezca el valor de la propiedadTítuloenTorque
Entregue su opinión