Desarrollar una interfaz de usuario que genere un informe PDF
Genere un informe PDF con un encabezado y pie de página personalizados que contenga información de una cuadrícula de datos.
Ejemplo de aplicación

OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
PDFReportWithDataGrid.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Diseño de la aplicación

Diseño del informe

Seleccione
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
En ejecución
Entregue su opinión