Guardar y confirmar cambios
Guarde el progreso y confirme los cambios en el repositorio de control de versiones local.
- En la barra de herramientas, seleccione.
Guardar y confirmar - Si es necesario, en la solicitud, seleccioneAbrir opciones de FactoryTalk Optix Studiopara configurar el nombre de usuario y el correo electrónico.Se necesita el nombre de usuario y el correo electrónico para confirmar los cambios en el repositorio.
- Escriba un mensaje de confirmación significativo.Por ejemplo, escribaConfigured quick start project.
- SeleccioneAceptar.
Para ver el historial de confirmaciones y restaurar el proyecto a una confirmación, seleccione
.
Ver historial
Historial de confirmaciones

Entregue su opinión