Configurar control de versiones
El control de versiones es necesario para los proyectos de versiones que se crean. Cada proyecto utiliza el control de versiones de forma predeterminada.
Si ya utiliza el control de versiones en su equipo, el control de versiones está configurado automáticamente en
FactoryTalk Optix Studio
. Si aún no utiliza el control de versiones en el equipo, configure el control de versiones en FactoryTalk Optix Studio
.- En la barra de título, seleccione.
Opciones de FactoryTalk Optix Studio - SeleccioneControl de versiones.CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, los nombres de los proyectos y los nombres de los repositorios de FactoryTalk Optix deben coincidir. Los nombres de los proyectos y de los repositorios solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
- EnConfiguración del usuario de control de versiones, enNombre de usuario, escriba su nombre de usuario.CONSEJO: ElNombre de usuarioes el nombre que aparece junto a las confirmaciones cuando se abreVer historialde un proyecto. Ver historial también identifica sus confirmaciones con un avatar que usa la primera letra de su nombre.
- EnCorreo electrónico de usuario, escriba su dirección de correo electrónico.
- SeleccioneGuardar.
control de versiones
Entregue su opinión