Control de versiones
Cree versiones de un proyecto confirmando los cambios realizados. De forma predeterminada, todos los proyectos tienen control de versiones.
El control de versiones utiliza dos tipos de repositorios:
- Repositorio local. Un repositorio en el equipo local en el que se confirman los cambios en el proyecto. El repositorio hace una copia de seguridad del contenido del proyecto.
- Repositorio remoto. Si un sistema utiliza solo el control de versiones local y desea permitir la colaboración de varios usuarios o la capacidad de generar versiones remotamente del proyecto, configure un repositorio remoto. Los repositorios remotos son externos al proyecto.Proveedores de control de versiones compatiblesProveedorNubeLocalAzure® DevOps
Bitbucket™
GitHub®
GitLab®

Puede abrir proyectos cuyas versiones no estén generadas con un repositorio local o remoto compatible, pero no podrá generar versiones de dichos proyectos. Puede generar versiones de proyectos de forma externa con las herramientas de la CLI y de la GUI compatibles con un proveedor de control de versiones.
Utilice un repositorio local o remoto para restaurar una versión anterior y descartar los cambios que no desee implementar. Desde un repositorio remoto, puede ver y aceptar los cambios que otros usuarios realicen, o extraer los cambios insertados por otro usuario para ver e implementar los cambios en el editor de vista previa de extracción antes de insertar sus cambios.
FactoryTalk Optix Studio
muestra los mensajes de sincronización actualizados en la barra de estado para indicar que:- No hay ningún repositorio remoto disponible.
- Hay cambios remotos disponibles para su extracción.
- Hay cambios locales para insertar.
- Hay cambios locales y remotos disponibles para su inserción y extracción.
- El proyecto está sincronizado.
Entregue su opinión