Configurar un diseño a escala
Para configurar un diseño a escala, agregue un objeto de diseño a escala y objetos secundarios, y después cambie las propiedades del diseño a escala.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en un nodo que contendrá el objeto de diseño a escala y seleccione .Por ejemplo, agregue el diseño a escala enMainWindow (type).
- (Opcional) Pase el cursor por el diseño a escala, seleccioney después introduzca un nombre personalizado para el objeto.

- Agregue o mueva objetos gráficos secundarios bajo el diseño a escala.Para obtener más información sobre cómo mover objetos gráficos, consulte Mover un nodo.Por ejemplo, agregue botones bajo un diseño de cuadrícula para crear una cuadrícula de botones. Consulte Botón.
- EnVista del proyecto, haga doble clic en el objeto de diseño a escala y, enPropiedades, complete:
- Modo de relleno. SeleccioneAjustarpara mantener la relación de aspecto original de los objetos secundarios al cambiar el tamaño del objeto de diseño a escala; SeleccioneEstirarpara no tener en cuenta la relación de aspecto original de los objetos secundarios al cambiar el tamaño del objeto de diseño a escala.
- Escalado de fuente. Escala el tamaño de fuente de los objetos secundarios a medida que cambia el tamaño del contenedor de diseño a escala.
- Alineación horizontal. Establézcalo enEstirarpara cambiar el tamaño del diseño a escala horizontalmente cuando cambie el tamaño del contenedor primario.
- Alineación vertical. Establézcalo enEstirarpara cambiar el tamaño del objeto de diseño a escala verticalmente cuando cambie el tamaño del contenedor primario.
- Ancho originalyAltura original. Determine el tamaño inicial del objeto de diseño a escala.IMPORTANTE: Las propiedadesAncho originalyAltura originalsolo son visibles si hace doble clic en el objeto Diseño a escala en laVista del proyecto.CONSEJO: También puede ajustar elAncho originaly laAltura originalcambiando el tamaño del contenedor de diseño a escala en el editor.
- (Opcional)Margen izquierdo,Margen superior,Margen derecho,Margen inferior. Establezca los márgenes del objeto de diseño a escala.
Para ver un ejemplo de implementación de diseño a escala, consulte Diseño a escala
diseño a escala
Entregue su opinión