Botón
Genera eventos para ejecutar métodos.
Eventos
Utilice estos eventos de botón para activar métodos:
Evento | Generado en tiempo de ejecución cuando |
|---|---|
Evento MouseClick | Un objeto se hace clic o se toca y después se suelta. |
Evento MouseDown | Se hace clic o se toca un objeto. |
Evento MouseUp | Se libera el clic o el toque del objeto. |
Caso de uso
Desencadene distintas acciones, por ejemplo:
- Iniciar la generación de informe
- Reconocer la alarma activa
- Señalar una condición de emergencia
Ejemplo
Tres botones con diferentes estilos

Entregue su opinión