Propiedades de animación
Para configurar las animaciones, edite las propiedades de animación.
Animación de números
Una animación simple basada en el cambio de valor de una variable en un tiempo específico.
Propiedad | Descripción |
|---|---|
De | Valor inicial del rango. |
A | Valor final del rango. |
Duración | Duración de la animación en milisegundos. |
Interpolación | El tipo de interpolación cuando cambia el valor de animación. |
Destino | Nodo de destino de la animación. |
En ejecución | Valor booleano. |
Bucles | Número de reproducciones consecutivas de la animación. El valor -1 establece una reproducción continua de la animación. |
Animación secuencial
Grupos de animación ejecutados en orden secuencial.
Propiedad | Descripción |
|---|---|
En ejecución | Valor booleano. |
Bucles | Número de reproducciones consecutivas de la animación. El valor -1 establece una reproducción continua de la animación. |
Animación paralela
Grupos de animación ejecutados en orden paralelo.
Propiedad | Descripción |
|---|---|
En ejecución | Valor booleano. |
Bucles | Número de reproducciones consecutivas de la animación. El valor -1 establece una reproducción continua de la animación. |
animación
Entregue su opinión