Animar un objeto gráfico
Agregue y configure propiedades de animación numérica, secuencial o paralela para animar un objeto.
- En laVista del proyecto, seleccione el objeto que desee animar.
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney, a continuación, seleccione:

- Animación de números. Anime objetos cambiando el valor a otro valor en un tiempo específico.
- Animación secuencial. Anime objetos con una transición sencilla en el modo en serie.
- Animación paralela. Anime el objeto con una transición sencilla en el modo paralelo.
CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en una propiedad compatible con animaciones y seleccionar . - Configure las propiedades de animación. Consulte Propiedades de animación.
animar
Entregue su opinión