Configurar la auditoría de firma
Utilice Auditoría de firma para exigir a los usuarios que proporcionen firmas electrónicas.
- En la barra de herramientas, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- En la ventanaBibliotecas, busqueSigning Workflows.
- EnComponentes, arrastre elFlujos de trabajo de firmahastaUIen el panelVista del proyecto.En el panelVista del proyecto, aparece la carpetaAuditSigning1.
- 4. Expanda la carpetaAuditSigning1y seleccioneAuditDialogBox.
- 5. En el panelPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadUsuariosy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- En el panelVista del proyecto, seleccioneSigningController.
- En el panelPropiedades:
- Agregue usuarios y grupos con permisos para realizar una firma y una doble firma.
- Seleccione el tipo de flujo de trabajo predeterminado.
- En el panelVista del proyecto, seleccione la variable.CONSEJO: Por ejemplo, si desea activar un flujo de trabajo de firma electrónica cuando un usuario cambie el valor de un medidor lineal, configure el objeto de variable asociado con el valor del medidor.Para obtener más información, consulte Referencia de auditoría de firma.
- En el panelPropiedades, en la parte superior, seleccioney elija
Auditoría de firma. - (Opcional) Configure los ajustes de auditoría de firma predeterminados seleccionando un tipo de flujo de trabajo y agregando usuarios y grupos que puedan completar el flujo de trabajo.CONSEJO: La configuración de auditoría de firma predeterminada se hereda del objetoSigningController.
auditoría
auditoría de firma
Entregue su opinión