Configurar un evento de cambio
Active métodos si cambia el valor de una variable o propiedad de un objeto.
CONSEJO:
Si utiliza un etiqueta de controlador en un evento de cambio, la etiqueta se actualiza siempre en tiempo de ejecución, aunque
Aplicación FactoryTalk Optix
no muestre el valor de la etiqueta.- EnVista del proyecto, seleccione un objeto o una variable.
- EnPropiedades, haga clic con el botón derecho en una variable o una propiedad y seleccione .CONSEJO: Si es necesario, seleccionepara agregar una variable.
- EnEventos, junto aVariableChanged, seleccione.
- Seleccione un método:
- Para métodos globales, expandaComandos.
- Para métodos locales, expanda los nodos que exponen métodos (por ejemplo, un nodoCuadrículaDeDatosexpone un métodoActualizar), o expanda el nodo relacionado con un NetLogic específico.
- (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
evento de cambio
Entregue su opinión