Agregar Suscriptor de MQTT

Configurar un Suscriptor de MQTT para suscribir mensajes al Agente MQTT sobre un tema definido. Si un cliente se suscribe a un tema, recibirá todos los mensajes que el agente reenvíe para ese tema.
CONSEJO: El suscriptor puede recibir variables de otros clientes de
FactoryTalk®Optix
y de otros clientes utilizando el formato admitido.
  1. En la Vista del proyecto, haga clic con el botón derecho en
    MQTT
    , seleccione
    Nuevo
    y seleccione
    Suscriptor de MQTT
    .
  2. En , vaya a
    Suscripciones
    Suscripción1
    y configure las siguientes propiedades:
    Carpeta
    Este nodo de carpeta contiene variables en las que el suscriptor copiará los valores leídos del agente.
    Tema
    Un tema único en un agente para suscribirse. El tema es obligatorio.
    QoS
    Calidad de servicio (QoS) de MQTT define la garantía de que se entregue un mensaje específico (0, 1, 2).
    0 - Como máximo una vez (puede perder mensajes).
    1 - Al menos una vez (garantiza la entrega del mensaje, pero potencialmente duplica los mensajes).
    2 - Exactamente una vez (garantiza que los mensajes se entreguen exactamente una vez sin duplicados).
En la
Vista del proyecto
, en la carpeta
MQTT
, aparece el objeto
Suscriptor de MQTT
configurado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal