Agregar Cliente MQTT

Configure un nodo de cliente MQTT para habilitar la conexión con el Agente MQTT. Para publicar y suscribirse a un Agente MQTT, es necesario crear un nodo de publicador de MQTT y/o un nodo de suscriptor de MQTT
  1. En la Vista del proyecto, haga clic con el botón derecho en
    MQTT
    , seleccione
    Nuevo
    y
    Cliente MQTT
    .
  2. En , configure el
    Cliente MQTT
    :
    Dirección del agente
    La dirección a la que se conecta el agente.
    Puerto
    Número de puerto de comunicación.
    ClientID
    Identificador de cliente que es exclusivo del servidor.
    SSL/TLS habilitado
    Permite una conexión segura entre el cliente MQTT y el agente MQTT de FT Optix. Una vez activado, se utiliza el protocolo 'mqtts'.
    Validar el certificado del agente
    Activa/desactiva el proceso de validación del certificado del Agente MQTT. Durante el proceso de verificación del certificado SSL, el cliente MQTT de FT Optix comprueba la firma digital del certificado del agente para asegurarse de que ha sido emitido por una autoridad de certificación (CA) de confianza. El cliente también comprueba que el certificado no ha caducado.
    Archivo de certificado de CA
    Un certificado de autoridad de certificación que ha firmado el certificado del servidor en el Agente MQTT. Es necesario una vez que se activa SSL/TLS para establecer una conexión segura con el agente. Se encuentra en la carpeta
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    Archivo de certificado del cliente
    Certificado de cliente MQTT de FT Optix. Un certificado de cliente identifica al cliente del mismo modo que el certificado de servidor identifica al servidor. Si esta propiedad permanece vacía, solo el certificado de agente será el usuario para la autenticación. Se encuentra en la carpeta
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    Archivo de clave privada del cliente
    Clave privada de cliente MQTT de FT Optix. Se encuentra en la carpeta
    \FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
    .
    Tipo de identidad del usuario
    Especifique el usuario al acceder al Agente MQTT:
    • Anónimo (predeterminado) - No se realiza un inicio de sesión, acceda al servidor como usuario anónimo.
    • Nombre de usuario/contraseña - Especifique una combinación de nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
En la
Vista del proyecto
, en la carpeta
MQTT
, aparece el objeto
Cliente MQTT
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal