Instalar paquetes NuGet en Visual Studio Code
Instale los paquetes NuGet mediante la extensión NuGet Gallery.
Requisitos previos
Establezca Visual Studio Code como el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para instalar paquetes NuGet en Visual Studio Code
- En la barra de herramientas principal, seleccione
Abrir solución .NET.Se abre el editor de código externo predeterminado.CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente. - En Visual Studio Code, instale la extensión NuGet Gallery NuGet Gallery - Visual Studio Marketplace.
- En NuGet Gallery, instale los paquetes NuGet necesarios.
- Guarde el archivoCSPROJ.
- Compile el proyecto.
Entregue su opinión