Establecer el editor de código predeterminado
Se recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado.
CONSEJO:
Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
Requisitos previos
Descargue e instale el editor de código preferido.
- Para establecer el editor de código predeterminado
- EnFactoryTalk Optix Studio, seleccione.
Opciones de FactoryTalk Optix Studio - En el menú desplegableEditor de código preferidodel cuadro de diálogo, seleccione una opción.CONSEJO: La opciónAutomáticoestablece Visual Studio como el editor predeterminado. Si Visual Studio no está disponible, Visual Studio Code se utiliza como el editor predeterminado en su lugar.
- ReinicieFactoryTalk Optix Studio.
Entregue su opinión