Zonas horarias para eventos de alarmas
En tiempo de ejecución, el objeto
Cuadrícula de datos
de los objetos Cuadrícula de alarmas
y Cuadrícula de registro de alarmas
muestran la hora local de los eventos en la columna Sello de hora
:Objeto | Sello de hora |
|---|---|
Cuadrícula de alarmas | Establezca un vínculo dinámico en la propiedad Hora . |
Cuadrícula de historial de alarmas | Establezca un vínculo dinámico en la propiedad Hora con un puntero de nodo. |
En proyectos que admiten sesiones remotas, los dispositivos con configuraciones de hora local diferentes pueden mostrar distintas zonas horarias en los widgets. El sello de hora del widget se muestran en la zona horaria local del dispositivo, incluso cuando los eventos se producen en diferentes zonas horarias. En la columna
Sello de hora
de la Cuadrícula de alarmas
o la Cuadrícula de historial de alarmas
, establezca un convertidor de tipo Evaluador de expresiones
con la suma de las propiedades {Item}Time
y {Sesión}TimeZoneOffset
. Consulte Ver alarmas en la zona horaria local remota.Entregue su opinión