Ver alarmas en la zona horaria local remota
Vea las alarmas en la zona horaria local para ver los eventos de alarma de forma remota.
- Seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, arrastre el objetoCuadrícula de alarmasoCuadrícula de historial de alarmasdesdeWidgetsa un nodo en la carpeta deUI.
- EnVista del proyecto, seleccione el objeto de alarma.
- EnPropiedades, expandaTimestamp.
- EnTexto, restablezca el valor actual y seleccione.
Cambiar vínculo dinámico - En la parte inferior de la ventana, seleccioneAvanzado...
- En el Editor de vínculo dinámico avanzado, seleccione
Insertary luegoEvaluador de expresiones. - EnExpresión, introduzca{0} + {1}
- En el panel{0} DynamicLink, seleccioney elija .
Cambiar vínculo dinámico - En{1} DynamicLink, seleccioney elija .
Cambiar vínculo dinámico - ElijaSeleccionar.
Entregue su opinión