Configurar un evento de transición
Active métodos si el valor de una variable o propiedad de objeto cumple una condición específica.
- EnVista del proyecto, seleccione un objeto o una variable.
- EnPropiedades, haga clic con el botón derecho en una variable o una propiedad y seleccione .CONSEJO: Si es necesario, seleccionepara agregar una variable.

- EnEventos, desdeTransición, seleccione:
- Igual a
- No es igual a
- Mayor que
- Mayor o igual que
- Menor que
- Menor o igual que
- Establezca la propiedadValor.CONSEJO: Puede introducir el valor de umbral o agregar un vínculo dinámico al valor de umbral. Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Junto aVariableTransitioned, seleccione.

- Seleccione un método:
- Para métodos globales, expandaComandos.
- Para métodos locales, expanda los nodos que exponen métodos (por ejemplo, un nodoCuadrículaDeDatosexpone un métodoActualizar), o expanda el nodo relacionado con un NetLogic específico.
- (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
Entregue su opinión