Consultas SQL
Utilice el estándar ANSI SQL-92 para consultar bases de datos ODBC y bases de datos incrustadas.
Instrucciones
FactoryTalk Optix Studio
admite estas instrucciones en las consultas SQL:- SELECT
- DELETECONSEJO: Puede ejecutar una consultaDELETEpara eliminar un registro. Puede realizar todas las demás operaciones usando los métodos OPC UA expuestos por los mismos objetos. Para obtener más información acerca de las instrucciones y cláusulas de SQL, consulte el estándar de SQL.
- UPDATE
FactoryTalk Optix Studio
es parcialmente compatible con estas instrucciones en las consultas SQL:- CREATE
- DROP
Valores literales
Tipo de valor literal | Ejemplo | Notas |
|---|---|---|
Integral | 1520 | No utilice separadores de miles. Utilice el tipo Int32. |
Real | 15.025 | Utilice . como separador decimal.Use el tipo Doble. |
Científicos reales | 2.7000001072883606E-1 | |
Boolean |
| Utilice minúsculas para los valores booleanos. |
Cadena | 'string value' | Utilice comillas simples para delimitar el texto. Para insertar una comilla simple ( ' ) en una cadena de texto, escape la comilla simple con otra comilla simple. Por ejemplo, para escribir 'string' , use dos comillas simples ''string'' en las cadenas. |
Fecha y hora | "2004-05-23T14:25:10.487" | Use el formato de ISO8601 delimitado por comillas dobles. La notación de fecha y hora no estándar es SQL ANSI estándar y se usa para evitar las palabras clave DATE , TIME y TIMESTAMP sin ambigüedad. |
Identificador regular |
| No utilice espacios. Empieza con una letra en mayúscula o minúscula. Puede contener dígitos numéricos, letras y el carácter de subrayado _ . |
Identificador delimitado |
| Use comillas dobles ( " ) como delimitador.En el identificador, utilice cualquier carácter excepto el del carácter " .Se omite cualquier espacio al final del identificador. |
Alias
Puede utilizar alias en los identificadores, las subconsultas de columnas derivadas y las tablas.
A continuación se muestran ejemplos de consultas con alias:
SELECT Timestamp AS T FROM Table1 WHERE ...
SELECT * FROM Table1 AS T WHERE ...
SELECT * FROM (SELECT * FROM Table1) AS SubQuery WHERE ...
CREATE TABLE Table1 AS SELECT Timestamp, Column1 FROM Table2
Operadores
Operador | Ejemplo |
|---|---|
IN |
|
BETWEEN |
|
LIKE |
|
EXISTS |
|
IS |
|
NOT |
El operador NOT se aplica a todos los demás operadores. |
Funciones de ventana
Función | Ejemplo |
|---|---|
ROW_NUMBER |
|
RANK |
|
DENSE_RANK |
|
AVG |
|
SUM , MIN , MAX |
|
COUNT |
|
Entregue su opinión