Base de datos
Un objeto de base de datos representa una base de datos incrustada en el proyecto o una base de datos externa.
Puede leer y escribir en una base de datos a través de:
- Consultas SQL estándar
- Métodos OPC UA expuestos por el objeto
Tipos de bases de datos disponibles
Objeto | Descripción |
|---|---|
Base de datos incrustada | Un objeto que representa una base de datos SQLite interna al proyecto en tiempo de ejecución. Por lo general, se utiliza un objeto de base de datos incrustada para gestionar los datos que admiten otros objetos en FTOptixApplication .Una base de datos incrustada no tiene límites de lectura/escritura.
CONSEJO:
El número máximo de columnas de la tabla es 2000.
|
Base de datos ODBC | Un objeto que representa una base de datos local o remota compatible con el protocolo ODBC (Conectividad abierta de bases de datos). Puede utilizar ODBC para consultar o completar una base de datos remota conservada con otros sistemas que contienen datos del proyecto. Según la política de administración de acceso de una base de datos externa, la base de datos externa puede tener límites de lectura/escritura. |
Uso de bases de datos
Objeto | Interacción de la base de datos |
|---|---|
Cuadrícula de datos | Consulte una base de datos para obtener datos que se muestren en tiempo de ejecución. Por ejemplo, muestre los registros de la base de datos de una fecha específica en una cuadrícula de datos. |
Lista | |
Selección desplegable | |
Gráfico de tendencia | |
Registrador de datos | Almacenar datos |
Registrador de eventos | |
Esquema de receta | Almacenar y leer datos |
Entregue su opinión