Variador RA EtherNet/IP

Variador RA Ethernet/IP
admite la importación de etiquetas en los modos en línea y fuera de línea.

Etiquetas de controlador

El controlador Logix admite tanto formatos de archivo
L5X
como
ACD
para importar etiquetas en el modo fuera de línea. El formato de archivo de las etiquetas exportadas depende del controlador. Consulte el
Manual de referencia de importación/exportación de controladores Logix 5000™
, publicación
1756-RM014A
.
Para cada
Add-On Instruction
, se crea una estructura que contenga los datos locales. La estructura importada está asociada a un vínculo dinámico de tipo
Input/Output
. Puede administrar los bloques de funciones de
Add-On Instruction
como si fueran un tipo de datos declarado por el usuario.
IMPORTANTE: Es responsabilidad del diseñador establecer las restricciones necesarias sobre los controles que corresponden a los miembros que se declaran en
ADD-ON
como
Read Only
o
Output Parameters
.

Controladores compatibles

El
Variador RA Ethernet/IP
es compatible con estas familias de controladores (revisiones de firmware 32 y posteriores):
  • ControlLogix®
    5570
  • GuardLogix®
    5570
  • ControlLogix®
    5580
  • GuardLogix®
    5580
  • CompactLogix™
    5480
  • CompactLogix™
    5380
  • Compact GuardLogix®
    5380
  • CompactLogix™
    5370
  • Compact GuardLogix®
    5370

Variables de controlador

La categoría de
Controlador
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con el controlador EtherNet/IP de Rockwell Automation. Enlace estas variables a objetos de su proyecto para mostrar información de estado del controlador.
Variables de controlador
Variable
Tipo
Definición
Lectura/Escritura
Reinicio requerido
Elementos de datos activos
UInt32
Número de elementos de datos activos que se están leyendo del controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido
Contador de actividades
UInt32
Número de paquetes de comunicación recibidos del controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido
Número de catálogo
String
Número de catálogo leído del controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido
Nombre del controlador
String
Nombre del controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido
Elementos de datos con fallos
UInt32
Número de elementos de datos activos que actualmente no se pueden leer del controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido
Revisión principal
UInt32
Versión principal del firmware del controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido
Revisión menor
UInt32
Versión menor del firmware del controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido
Modo
String
Modo de funcionamiento del controlador. Los modos son Ejecución, Programa, Fallo, Ejecución remota y Programa remoto.
Solo lectura
Reinicio no requerido
Bloques optimizados
UInt32
Número de bloques de datos optimizados enviados entre el controlador y el dispositivo HMI
Solo lectura
Reinicio no requerido
Ruta de acceso
String
Ruta de comunicación con el controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido
Presente
Boolean
Indica si el controlador está en la red
Solo lectura
Reinicio no requerido
Código del producto
UInt32
Código de producto leído del controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido
Tipo de producto
UInt32
Tipo de producto leído del controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido
Fallos mayores recuperables
Boolean
Indica si el controlador ha detectado un fallo mayor recuperable
Solo lectura
Reinicio no requerido
Fallos menores recuperables
Boolean
Indica si el controlador ha detectado un fallo menor recuperable
Solo lectura
Reinicio no requerido
Modo Ejecución
Boolean
Indica si el controlador está en modo Ejecución
Solo lectura
Reinicio no requerido
Sincronizado
Booleano
Indica si los datos del controlador están sincronizados con los de la aplicación en tiempo de ejecución
Solo lectura
Reinicio no requerido
Estado de sincronización
String
Estado de sincronización del controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido
Fallos mayores no recuperables
Boolean
Indica que el controlador ha detectado un fallo mayor no recuperable
Solo lectura
Reinicio no requerido
Fallos menores no recuperables
Boolean
Indica que el controlador ha detectado un fallo menor no recuperable
Solo lectura
Reinicio no requerido
Proveedor
UInt32
Código de proveedor leído del controlador
Solo lectura
Reinicio no requerido

Comunicación

Para establecer una comunicación con un controlador Logix, especifique la propiedad
Ruta
del objeto
Estación
correspondiente en el siguiente formato:
IP_Address
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
. Para obtener más información, consulte Configurar un variador de comunicación.

Compatibilidad con los módulos de comunicación Ethernet

No se puede usar el módulo de puente 1756-ENET EtherNet/IP con el
Variador RA Ethernet/IP
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal