Configurar un variador de comunicación

Configure un variador de comunicación para importar etiquetas en el modo en línea o fuera de línea.
Requisitos previos
  • Infórmese sobre cualquier consideración específica relacionada con su controlador. Consulte Información general acerca de los variadores de comunicación.
  • Si importa etiquetas fuera de línea, exporte las etiquetas de un controlador compatible a un archivo. Consulte la asistencia al usuario del controlador.
  1. Para configurar un variador de comunicación
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Abrir página de panel
    .
  3. Seleccione
    Configurar comunicaciones a dispositivos
    .
  4. Seleccione
    Nueva estación
    .
  5. Seleccione un tipo de estación.
  6. (Opcional) Edite el nombre de la estación.
  7. Seleccione
    Siguiente
    .
  8. Rellene las propiedades y seleccione
    Siguiente
    .
  9. Seleccione
    Siguiente
    .
  10. Configure la importación de etiquetas de la estación:
    CONSEJO: Es posible que algunos variadores de comunicación no admitan la importación de etiquetas de controladores en modo en línea, en modo fuera de línea o en los dos modos.
    • Para importa etiquetas en el modo en línea, establezca la opción de alternar en
      En línea
      .
    • Para importar etiquetas en el modo fuera de línea, establezca la opción de alternar en
      Fuera de línea
      y, en
      Ruta de archivo
      , proporcione una ruta al archivo con etiquetas de controlador exportadas.
    CONSEJO: Para seleccionar el objeto de estación en la
    Vista del proyecto
    , seleccione
    Seleccionar en la vista de propiedades
    .
  11. Seleccione las etiquetas de interés y elija
    Siguiente
    .
  12. (Opcional) Para configurar otro variador de comunicación, seleccione
    Configurar otro dispositivo
    y repita el procedimiento.
  13. Seleccione
    Salir
    .
En la
Vista del proyecto
, se agregan las variables correspondientes a las etiquetas seleccionadas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal