Canales de comunicación integrados

Los controladores
Micro820
L20E y
Micro850
L50E tienen los siguientes canales de comunicación incorporados adicionales:
  • Un puerto combinado RS-232/485 no aislado
  • Un puerto de programación USB no aislado (solo
    Micro850
    L50E)
  • Un puerto Ethernet RJ-45
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal