LE (<=)

La instrucción LE compara los valores de entrada Entero, Real, Tiempo, Fecha y Cadena para determinar si el primero es menor o igual que el segundo.
No se recomienda efectuar la prueba de igualdad de valores Tiempo en el caso de los bloques de instrucción TON, TP, o TOF.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
LE
LE
Parámetros LE
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Habilitar instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta la comparación de entrada.
  • FALSO: No hay ninguna comparación.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos. La entrada Tiempo se aplica a los lenguajes de texto estructurado, diagrama de lógica de escalera y diagrama de bloque de funciones.
i2
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
o1
Salida
BOOL
Cierto si i1 <= i2.

Ejemplos de LE

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LE
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera LE
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera LE
(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <= 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <= 'ab'); (* mresult is TRUE *)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal