TOF (temporizador, retraso de desactivación)

La instrucción TOF aumenta un temporizador interno hasta un valor concreto.
Detalles de la operación: Si se utiliza el parámetro EN con este bloque de instrucción, el temporizador comienza a incrementarse si EN se establece en Cierto, y continúa incrementándose aunque EN se establezca en Falso.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
TOF
TOF
Parámetros de TOF
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
IN
Entrada
BOOL
Control de entrada.
  • CIERTO: Se ha detectado un flanco descendente, comienza a aumentar el temporizador interno.
  • FALSO: Se ha detectado un flanco ascendente, detiene y restablece el temporizador interno.
PT
Entrada
TIME
Tiempo programado máximo.
Consulte Tipo de datos de tiempo.
Q
Salida
BOOL
  • CIERTO: El tiempo total no ha transcurrido.
  • FALSO: Ha transcurrido el tiempo total.
ET
Salida
TIME
Tiempo actual transcurrido. Los valores posibles van desde 0 ms hasta 1193h2m47s294ms.

Ejemplos de TOF

Diagrama de temporización TOF
Diagrama de temporización TOF
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TOF
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TOF
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TOF
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TOF
Ejemplo de texto estructurado TOF
Ejemplo de texto estructurado TOF
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal