AWA (escritura ASCII con anexo)
La instrucción AWA escribe una cadena con dos caracteres anexos (configurados por el usuario) en un dispositivo externo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E y Micro870
L70E.AWA

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Estado de entrada de línea.
|
AWAInput | Entrada | AWAAWT | El canal y el número (longitud) de los caracteres que se van a escribir en el búfer. El número máximo es 82. Use el Tipos de datos AWAAWT para definir los parámetros de Channel, Length y Cancel de AWAInput. |
Q | Salida | BOOL | Indica si la escritura está en curso o completa. Las salidas de esta instrucción se actualizan de forma asíncrona desde la exploración del programa. La salida Q no se puede utilizar para volver a activar la instrucción ya que IN tiene el flanco activado.
|
NumChar | Salida | UINT | El número de caracteres. NumChar podría ser inferior a la longitud solicitada que se transmitirá si la longitud de la cadena de origen es menor que la longitud solicitada. Se actualiza cuando la transmisión se completa y Q es Cierto. |
Error | Salida | BOOL | Indica la existencia de una condición de error.
|
ErrorID | Salida | UINT | Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en códigos de error ABL. |
Código de error | Descripción del error |
|---|---|
03 | La transmisión no se puede completar porque la señal de borrar al enviar se ha perdido. |
06 | Se ha detectado un parámetro no válido. |
07 | No se puede completar el envío o recepción ASCII porque la configuración del canal se ha cerrado mediante el cuadro de diálogo de configuración del canal. |
08 | No se puede completar la escritura ASCII porque ya hay una transmisión ASCII en progreso. |
09 | La comunicación ASCII solicitada no es compatible con la configuración actual del canal. |
10 | La cancelación se ha configurado; deteniendo la ejecución de la instrucción. No se necesita ninguna acción. |
14 | El bloque de funciones ACL se ha cancelado. |
16 | El puerto serie no es compatible con las líneas de control RTS o CTS. |
Ejemplos de AWA
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones AWA

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera AWA

Ejemplo de texto estructurado AWA

Entregue su opinión