AHL (líneas de confirmación de ASCII)

La instrucción AHL define o restablece las líneas de control de protocolo de enlace RS-232 RTS (Request to Send) de su módem.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E y
Micro870
L70E.
AHL
AHL
Parámetros de AHL
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
IN
Entrada
BOOL
Estado de entrada de línea.
  • CIERTO: Cuando se detecta un flanco ascendente, se inicia el bloque de instrucción con la condición previa de que la última operación esté completa.
  • FALSO: El bloque de instrucción está en espera.
AHLInput
Entrada
AHLI
El canal que se utilizará y el conjunto o restablecimiento de la línea de control RTS para el módem.
Use el Tipo de datos AHLI para definir los parámetros de Canal, SetRts, ClrRts y Cancelar de AHLInput.
Q
Salida
BOOL
Indica si el conjunto o restablecimiento se ha completado.
Las salidas de esta instrucción se actualizan de forma asíncrona desde la exploración del programa. La salida Q no se puede utilizar para volver a activar la instrucción ya que IN tiene el flanco activado.
  • CIERTO: El bloque de funciones está completo.
  • FALSO: El bloque de funciones no está completo.
ChannelSts
Salida
WORD
Muestra el estado actual (0000 a 001F) de las líneas de confirmación del canal especificado.
Para obtener más información sobre el estado actual, consulte Tipo de datos AHLI.
Error
Salida
BOOL
Indica la existencia de una condición de error.
  • CIERTO: Se ha detectado un error.
  • FALSO: No hay error.
ErrorID
Salida
UINT
Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en códigos de error ABL.
Códigos de error AHL
Código de error
Descripción del error
03
La transmisión no se puede completar porque la señal de borrar al enviar se ha perdido.
06
Se ha detectado un parámetro no válido.
07
No se puede completar el envío o recepción ASCII porque la configuración del canal se ha cerrado mediante el cuadro de diálogo de configuración del canal.
08
No se puede completar la escritura ASCII porque ya hay una transmisión ASCII en progreso.
09
La comunicación ASCII solicitada no es compatible con la configuración actual del canal.
10
La cancelación se ha configurado; deteniendo la ejecución de la instrucción. No se necesita ninguna acción.
11
La longitud solicitada de la cadena no es válida, es un número negativo, es mayor que 82 o es 0. Se aplica a los bloques de funciones ARD y ARL.
13
El valor solicitado (.LEN) en el bloque de control es un número negativo o un valor mayor que el tamaño de cadena almacenado en la cadena de origen. Se aplica a los bloques de funciones AWA y AWT.
14
El bloque de funciones ACL se ha cancelado.
16
El puerto serie no es compatible con las líneas de control RTS o CTS.

Ejemplos de AHL

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones AHL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones AHL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera AHL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera AHL
Ejemplo de texto estructurado AHL
Ejemplo de texto estructurado AHL
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal