Página de configuración de Full-Duplex DF1

Utilice la información de la tabla siguiente para configurar un Full-Duplex DF1.
Ajustes de configuración de Full-Duplex DF1
Configuración
Descripción
Medios
Especifica los tipos de medios compatibles. La opción disponible es
RS232
.
Línea de control
Especifica el tipo de confirmación utilizada para la comunicación.
  • Seleccione
    Sin confirmación
    para la comunicación directa punto a punto, sin módem.
  • Seleccione
    Full-Duplex (RTS siempre activado)
    si tanto el maestro como el esclavo utilizan módems de Full-Duplex.
Detección de errores
Especifica el esquema de detección de errores para la transmisión de mensajes.
  • Al seleccionar
    BCC
    , el controlador envía y acepta mensajes que finalizan con un byte BCC (carácter de comprobación de bloque).
  • Al seleccionar
    CRC
    , el controlador envía y acepta mensajes que finalizan con una CRC (comprobación de redundancia cíclica) de 2 bytes.
CRC
es la opción predeterminada.
Respuestas incorporadas
Especifica el modo en que envía mensajes incrustados el controlador.
Si el controlador está transmitiendo un mensaje y recibe simultáneamente un mensaje completo, puede reconocer positivamente (ACK) o negativamente (NAK) el nuevo mensaje recibido en la transmisión en curso.
No es necesario enviar un mensaje solo para transmitir un ACK o NAK.
Las opciones son las siguientes:
  • Después de recibir uno
  • Habilitado sin condiciones
    : opción predeterminada
Detección de paquetes duplicados
Determina cómo se gestionan los mensajes duplicados.
  • Seleccione
    Detección de paquetes duplicados
    para omitir los mensajes de paquetes duplicados.
  • Desactive
    Detección de paquetes duplicados
    para confirmar los mensajes de paquetes duplicados.
La opción
Detección de paquetes duplicados
está seleccionada de forma predeterminada.
Tiempo de espera de ACK
Especifica el tiempo que el controlador espera una confirmación después de transmitir un mensaje.
El valor oscila entre 0 y 32.767, y cada incremento de unidad representa 20 milisegundos.
El valor predeterminado es 50 (50 * 20 milisegundos, 1.000 milisegundos o 1 segundo).
Reintentos de NAK
Especifica el número de NAK que el controlador puede recibir en respuesta a un mensaje antes de detener la transmisión.
El valor oscila entre 0 y 127. El valor predeterminado es 3.
Reintentos de ENQ
Especifica el número de consultas que el controlador envía al objetivo después de un tiempo de espera de ACK interno. Si el controlador no recibe un ACK del destino, se enviará otra consulta (enviar ENQ) solicitando un reconocimiento antes de retransmitir el mensaje original completo.
El valor oscila entre 0 y 127. El valor predeterminado es 3.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal