Página de configuración Puerto serie - Serie CIP

Utilice la página de configuración de serie CIP para realizar las siguientes acciones:
Ajustes de la configuración de serie CIP
Configuración
Descripción
Configuración común
Diagnosticar
Abre la vista de diagnóstico de comunicación, que muestra el estado del controlador de comunicación.
Diagnosticar
está disponible cuando el controlador está en línea y se ha establecido como controlador
Serie CIP
o
Modbus RTU
.
Velocidad en baudios
Indica la velocidad en baudios en bits por segundo. Las opciones son:
  • 1.200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
El valor predeterminado es
38.400
.
Paridad
Enumera el uso del bit de paridad en los paquetes de comunicación. Las opciones son:
  • Ninguno
  • Impar
  • Par
El valor predeterminado es Ninguno.
Dirección de la estación
Especifica la dirección de estación del puerto serie asociado con el protocolo DF1.
El valor oscila entre 0 y 254. El valor predeterminado es
1
.
Control de protocolo
Modo DF1
Enumera el protocolo admitido.
La configuración del control de protocolo varía según el modo DF1 seleccionado. Las opciones son las siguientes:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal